This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4171万:充电器选择

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090526/bq24171-charger-selection

部件号:BQ2.4171万
主题中讨论的其他部件: BQ2.4133万

您好,

我正在考虑使用锂离子电池充电器。
它使用5200mAh锂离子电池。
此外,充电电流为1A,需要进行温度监控。
蓄电池连接配置为3系列和2并联。

我认为BQ2.4171万和BQ2.4133万是好的,但这些设备能否同时充电?
如果这些设备无法并行充电,请介绍可能的设备。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这些充电器中的任何一个都可以支持总充电电流。 从充电器的角度来看,并联蓄电池增加了容量,而不是充电调节电压,因此它与充电器IC没有任何区别。 为确保它们以相同的速率充电,您需要考虑添加电池平衡电路。 并行电池配置不需要并行充电器。