您好,
我们 希望在其中一种设计中使用LP5996SD-1833/NOPB。1833。 但是,从数据表中不清楚哪个输出为1.8V,哪个输出为3.3V。
请您澄清一下吗?
谢谢!
瓦伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们 希望在其中一种设计中使用LP5996SD-1833/NOPB。1833。 但是,从数据表中不清楚哪个输出为1.8V,哪个输出为3.3V。
请您澄清一下吗?
谢谢!
瓦伦
您好,Varun,
我发现这篇E2E文章可以回答您的问题:
我无法查看NS数据表存档,因此无法验证自己。
此致,
尼克
您好,Varun,
很抱歉,我链接的帖子是我们内部论坛的一部分,仅供TI员工查看。 以下是该帖子中的回复文本。
"短划线(-)后面的前两个数字表示VOUT1,最后两个数字是VOUT2
对于LP5996SD-1833,1833,输出电压为:
VOUT1= 1.8V (150mA);
VOUT2 = 3.3V (300mA)"
"正确。
当NSC数据表重新格式化为TI标准时,包含解码信息的表被删除。”
此致,
尼克