This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:充电器状态持续打开和放大器;IC未切断充电周期。

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091311/bq2057w-charginf-state-is-continuosly-on-ic-is-not-cutting-off-the-charging-cycle

部件号:BQ2057W

您好,

我们设计了一个使用BQ2057WSN IC的充电模块,用于为8.4V,2400mAH 2S 1.865万锂离子电池充电。 我的电源为9V 5W SMPS。 我已将充电电流设置 为mA。 蓄电池正在持续充电,即使蓄电池组电压恢复为8.4V,也不会切断充电。 但在一些中,我发现IC同时显示充满电的状态指示器和正在充电的状态指示器。 我测量了输入电源电压,发现电压为9伏,这还可以。 然后,我测量了2号引脚处的蓄电池浮动电压,并将其接地,电压为9.35V。 我发现在某些电路中是不同的。 因此,出现这种意外状态的原因可能是什么,因为它在不断地向8.4V以上的电池充电。 我的设计中是否存在任何缺陷或IC故障(但请记住,IC未显示任何短路)。

我还发现在这些电路中,电路的50 % 正面临着这个问题。

我正在附上我的原理图和一些与电路相关的图像。 R1或R8为0.47欧姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当电压达到8.4V且充电电流降至10 % 时,装置应将充电完成设置。   

    需要检查的几件事:

    1) 输入电流是否降至10 % 点。

    2) 在充电期间,您是否有额外的负载连接到蓄电池? 这将防止电流降至所需水平。

    3) 仔细检查输入电压,9V它非常接近8.4V,您有两个二极管下降,同时电阻损失。  可能使用较高的输入电压进行测试。

    4) 许多蓄电池都有保护电路,可防止充电电压升高至8.4V以上,并将蓄电池与端子断开。  可能需要检查9.35V是否为断路电压。