This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5141万-Q1:IC功率消耗

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091244/lm25141-q1-ic-power-dissipation

部件号:LM2.5141万-Q1

各位专家,您好!

您能否帮助分享如何在计算工具中计算IC功率耗散? 您使用的公式是什么? 谢谢。

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arie:

    VCC电流是有效的直流电流,用于为FET门充电和放电。 电流为ICC = Qg*FSW,其中Qg是每个FET在Vgs = 5V时的栅极电荷。 功率损耗为Vin或VCCX * ICC,具体取决于是否有外部电源连接到VCCX。

    从功耗角度来看,连接到VCCX非常有用,尤其是在高输入电压或FSW时。

    此致,

    蒂姆