This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.557万:当vstor到达VBAT_OV时,VOUT以非固定的间隔下降!

Guru**** 2406510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620416/bq25570-when-vstor-reaches-vbat_ov-vout-drops-in-unregular-intervals

部件号:BQ2.557万

您好,

我的bq2.557万遇到了问题,我不知道原因。 我们制造了第一块能够为超级电容器(两个0.75F的串联电容器2.7V)充电的板,其中VBAT_OV配置为4.16V,太阳能电池板的输入为0.5W。 这款主板运行良好。

但我们制造了第二块板,其中VBAT_OV配置为5.04V,两个35F,2.7V的超级电容器和相同的太阳能面板输入。 但是当VBAT达到5.04V (甚至在之前,但我不确定)时,VOUT有时会下降,使我的MCU重置(只要我拔下太阳能电池板,它就会再次稳定一点)。

如果您有任何想法或建议,请随时回复。 我不是电工,我会尽力回答。 这是一个很好的地方:  

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_laborde_5F00_01.pdf

提前感谢您的参与。

此致,

Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    查看您的示意图,我注意到,电阻器中点连接到VOUT_SET (ROUT1和ROUT2)的5V输出的总和低于所需的最小值,即11兆欧姆。 请调整这些问题,看看是否可以解决此问题。
    此致,
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的回复。 输出配置为3.3V,因此ROUT1=2 Ω 和ROUT2=4.22MΩ 7.5MΩ Ω。 此配置符合最低要求11MΩ,并且不超过文档中建议的13MΩ。


    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    输出上的负载是多少?
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我已连接到Vout一个stm32l0 +多个i2c从属设备和一个sigfox模块。 在启动时,其消耗高达20mA。 当VBAT低于5V时,所有工作正常。 我找到此帖子 :

    他们有类似的问题,但他们似乎没有找到解决办法:'(
    此致,
    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请您发布示波器图片,显示VBAT。 发生此问题时的VIN,Vstor和VOUT?
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    实际上,当VBAT配置为4.8V (低于5V)时,也会出现此问题。 我将尽快发布示波器镜头。

    谢谢!

    Aur é lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是出现问题时的屏幕截图:

    我们可以清楚地看到,输出电压降低到1V以下,这使得我的MCU需要重置。 其他指示:在Vin上,在问题发生之前,我可以看到许多故障,我想此时bq2.557万将进入不同的状态。

    如果你有任何解决这个问题的想法,那就太棒了:)

    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    看着原理图,我注意到了一些问题。 您的VBAT_OK_HYST = 1.76。 这低于最小值1.95V。 VBAT_OK_PROG也低于最小值VBAT_UV(1.95V)。
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。 您认为它可以解释问题吗? 目前,我找到了一个解决方法。 它包括在尽可能靠近BQ的VBAT引脚上添加10uF电容器。 有了这个补丁,我的主板运行了10天,不需要重新启动。 我还将更改VBAT_OK_PROG和VBAT_OK_HYST,并使用此修改进行测试。
    我不确定在100 % 我的电容器能解决这个问题,我需要做更多的测试。
    如果您有任何其他想法,请不要犹豫。

    此致,

    Aur é lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已使用正确的VBAT_OK_PROG和VBAT_OK_HYST值进行了测试。 我已按如下方式配置:

    ROK1 = 5.1毫欧
    ROK2 = 4.7毫欧
    ROK1 = 3.3毫欧

    -> VBAT_OK_PROG = 2.32V
    -> VBAT_OK_HYST = 3.10V

    但即使使用此配置,VOUT仍会在一段时间后下降,因此,我的主板会继续重新启动...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有5块板,所有板都有相同的行为,所以我不认为这是焊接的问题。

    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在这种情况下,您是否还可以发布vstor和VRDIV的屏幕截图? 我目前正在尝试复制此内容。 我会告诉你我找到了什么。
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    非常感谢您花时间讨论此问题。 我将尝试尽快向您发送屏幕截图。

    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您是否成功重现了该问题? 我也在尝试在我这边复制它,但我目前还没有成功使用我的示波器捕获VRDIV。
    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是VRDIV (蓝色)和VOUT (黄色)的屏幕截图:

    这款示波器只有两个通道,所以我无法捕捉到更多条目。 如您所见,VOUT有时会降至2V以下。 当我把手放在太阳能电池板前面时,VOUT停止下降,并保持稳定在3.3V。

    希望这张照片能帮你找到问题所在:)

    此致,

    Aurelien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何更新? 您是否成功重现了该问题?

    此致,

    Aur é lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    这似乎是一个不稳定问题。 尝试在BAT引脚上添加100uF电容器,这应有助于稳定系统并防止压降。
    此致,
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我甚至在VBAT上放了一个10uF电容器,是的,它似乎已经使系统稳定了,但我不确定在100 % 它不会再发生:s
    如果你有任何其他想法,不要犹豫分享;)

    此致,

    Aur é lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    首先,新年快乐

    但坏消息,我的bq2.557万仍存在问题,当它处于充电模式时,它有时会继续发出响讯...即使在VBAT上添加了100uF电容器:s
    您认为我可以添加一个值更大的电容器吗?

    此致,

    Aur é lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这非常奇怪,因为它仅在我的设备处于充电模式时(也就是说,当我的VIN上有电压时)。 当我要发送消耗在38mA和50mA之间的无线电帧时,它开始重新发送!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已在以下网址解决: e2e.ti.com/.../65.3835万

    此致,
    Raheem