This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7537万:帮助检查UCC2.7537万示意图

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/614659/ucc27537-help-check-ucc27537-schematic

部件号:UCC2.7537万

你(们)好

请帮助检查随附的示意图。

主要故障是当设备发生故障时,它会导致PWM引脚上的高压进入CPU,然后导致CPU失效。

任何意见或建议都值得赞赏。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    感谢您使用UCC2.7537万,我是此设备的应用工程师。

    我将查看您的示意图,并尽快回复您。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mateo
    感谢您的回复。
    此示意图的任何建议。

    谢谢
    星号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:
    原理图对我来说是可以的。

    我建议您通过FA发送这些部件。
    当设备出现故障时,FET是否也出现故障? 您是否知道发生故障时的情况?

    最后,确保PWM GND与驾驶员的GND相同。 我无法从原理图中判断PWM输入是如何接地的。

    此致,
    Mateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Star:

    这一问题进展如何? 您是否仍需要帮助解决高电压问题,使其进入输入?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉,如果在此处继续此操作是错误的,请通知我,如果是,请将其删除。

    我尝试用5V打开此MOSFET,但我只在LED处获得~3.5V,这是不够的。

    我打算使用UCC2.7537万来驱动MOSFET,它是否能使LED达到24V电压?

    请帮助,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Murzakki:

    您在LED上看到3.5V的原因是1R5k上有20.5V的电压降,但由于LED在R12的电压降之后,它会看到较低的电压。

    只需更换驱动器不会解决此问题,因为电路是限制因素。

    您能告诉我有关LED的更多信息吗? 当LED亮起时,其上的压降是多少? VIN是否限制在24V范围内? 15mA?

    谢谢