This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:温度 检测问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620621/bq2057-temp-sense-problem

部件号:BQ2057

大家好,

我在设计中使用了上述电路。 根据TI的TS Designer软件,温度感应电阻器比RT1和RT2为1k和15k。

在该电路中,每当我将感应针脚TS连接到电阻分压器或使用蓄电池的NTC端子时,蓄电池充电将停止。

我已检查所有连接,但没有任何更正或短路问题。

任何人都有这方面的解决方案。

此致,

Dipesh Karli  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    您的Rtc和Rth是多少?您的冷热温度限值以及您使用的传感器和输入电压是多少?
    此致,
    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Raheem,                                            在我的电路中,Rth为7.2K,Rtc为8.5K。 而输入电压为9V。                                               此致,                                                  Dipesh Karli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    任何人都有解决上述问题的方法。

    此致,
    Dipesh Karli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dipesh

    似乎您的计算可能不正确。 查看数据表,您希望使用下面的公式作为NTC热敏电阻。 RTH是热敏电阻在您想要的最高温度下的电阻,Rtc是低温电阻。 这些值将取自您正在使用的热敏电阻的数据表。 然后,下面的方程式将为您提供您所需的RT1和RT2值

    此致,

    Raheem