This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.2 :1.2 的TC问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619925/lm285-1-2-tc-issue-for-lm285d-1-2

部件号:1.2 LM285-LM

尊敬的先生:

         我们使用1.2 作为电压参考,我发现在数据表中TC特性为+(-) 20ppm/C。 我尝试参考Slyt183的文档来计算TC,如下所示:

 

测试电流Iz=0.236mA

Vo1=1.2328V,(@25℃ 1小时)               VO2=1.2292V (@50℃1小时)

         T2=50℃,T1=25℃

TC=(VO2-Vo1)/(T2-T1*Vo1)

TC=-116.8ppm

结果看起来像过规格,我的计算出了什么问题? 您是否有任何建议?

Jason

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    +/- 20ppm/C平均值是在整个温度范围内计算的,但单个温度段可能具有更高的ppm...或更低的ppm。 如果您增加温度范围,结果仍将开始接近平均值。

    -MZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的MZ:

            感谢您的回复。这对我来说是一个有用的信息。

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的MZ:

           我们试图将测试温度范围提高到-30℃~+85℃。 但是,数据表中的结果仍然不符合规范。 您是否有任何建议? 或者我们的测试条件有什么问题? 下面是我们的公式和测试结果,供您参考。 谢谢!

    平均Tc (ppm)=((Vmax-Vmin)/V25)/(Tmax-Tmin)*106

    LM285D平均值 Tc =((1.2392V-1.2272V)2272)/1.2359V)/(85℃-(-30℃))*106 =84ppm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jason:

    这种情况真的很奇怪。 您可以尝试其他设备吗?
    这是什么软件包?

    -MZ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的MZ:

            我们 尝试了4个LM285D_TC设备1.2 ,但它们的TC都不符合规格,数据表如下表和图片所示。 我们还在相同条件下尝试了LM385 (TI),它符合规格,数据表与最后一幅图片相同。 您是否有任何建议? 联系TI QC? 顺便提一下,LM285D封装是SOIC-8。

    祝您一切顺利

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:
     
    在查看您的新数据后,我与我的内部团队一起查看了该数据。 1.2 规格20ppm/C为典型值,未指定最大值,因此,如果将其他设备的典型值与最大值进行比较,您的值接近我的预期值。 但是,由于您的所有器件都绝对超出了典型值,因此联系TI CQ也不是一个坏主意。 如果您在选择合适的设备时需要帮助,因为1.2 temp co似乎不是您所需要的设备,我可以随时为您提供帮助。

    -MZ