This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:过电流保护阈值容限

Guru**** 2387110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20, TPS543C20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616071/tps543b20-over-current-protection-threshold-tolerance

部件号:TPS543B20
主题中讨论的其他部件: TPS543C20

TPS543B20具有典型+/- 15 % 过电流保护阈值容差。

自由空气温度范围内的最小和最大公差级别是多少?

如果您无法提供保证值,则参考值正常。

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我看看是否有数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着最小值为15 % ,典型值为0 % ,最大值为15 %。 我不知道为什么他们没有这么说。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John-San,

    感谢您的回答。
    最小值- 15 % 和最大值+ 15 % 是保证值还是参考值? 此外,这些值是否在超温范围内?

    在数据表P.9上,ICLMP_Lo为最小5.5A,典型6.5A,25°C时最大7.5A。 这是-25°C时的15 % 和最大15 %。
    因此我认为在温度范围过热时,OC阈值容差会超过15 %。

    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +/- 15 % 似乎温度过高,但ICLMP值(也是+/- 15 %)在25 C。我会看看是否可以得到澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    温度 范围内包括容差(+/- 15 %)。  内部电流源经过微调,并通过RDSon变体进行补偿。 有关详细信息,请参阅数据表第18页。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIT-SAN,

    感谢您的回复。
    我了解OCP阈值容差在温度范围内为+/- 15 %。

    我认为ICLMP_LO是我们可以设置的最小OCP阈值。 根据数据表,在25°C时,此公差为+/- 15 %。
    但是,在温度范围过热时,此容差变为+/- 15 %。 我的理解是否正确?

    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    ICLMP_LO在25C下的变化为5.5A至7.5A。 当温度范围超出25C范围时,ICLMP_LO的变化会更高。

      较高电流时的+/- 15 % 容差在生产零件的温度范围内进行了目标微调。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIT-SAN,

    我的理解如下。 这些是否正确?
    在高于20A的高电流设置范围内,OCP阈值容差在+/- 15 % 范围内。
    但是,在较低的电流设置范围内,OCP阈值容差会大于+/- 15 %。


    您能否提供温度和电流范围以上的公差值。
    **%,超过**A
    **%,介于**A和**A之间
    **%,较低**A

    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    由于生产零件的测试时间限制,我们的目标是在20A时进行微调,以在温度范围内达到+/- 15 % 容差。 我们没有当前范围内的所有生产数据。

    我可以问一下为该零件设计的输出电流范围吗?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIT-SAN,

    我们的客户正在考虑将此部件用于8A至20A负载。
    因此我们想知道OCP阈值容差范围大于10A。
    如果OCP阈值容差较小,我们可以使用小电感器。 因此,我们的客户认为这是优势。


    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    对于10A,公差为+/- 20 %。 对于20A,公差为+/-20A 15 %。

    希望这能有所帮助。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIT-SAN,

    感谢您的回答。
    我了解过温范围下的IOCP容差如下,对吗?

    10A到20A,公差为+/- 20 %。
    20A,公差为+/- 15 %。
    超过20A,公差为+/- 20 %。

    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    20A或更高:+/- 15 %。

    10A至小于20A:+/- 20 %。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KIT-SAN,

    感谢您的回复。
    如果OCP阈值小于10安,是否为+/- 25 % ?

    我也想了解TPS543C20。

    TPS543C20温度范围内的OCP阈值容差是否如下?
    35A或更高版本:+/- 10 %
    25A至小于35A:+/- 15 %
    15A至小于25A:+/- 20 %
    小于15A:+/- 25 %


    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki-San,

    TPS543B20:由于客户的最小电流为8A,因此我不建议将OCP设置在10A以下。 我们没有温度低于10A的数据。

    TPS543C20:+/-35A或更高时为10 % ,25A-35A时为15 %。 15A到25A是合理的假设。 我需要检查不到15A的数据并返回给您。

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KIT-SAN,

    关于TPS543C20 OCP阈值容差,小于15A的数据如何?

    此致,
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sasaki-San,
    我们拥有数据表中所示的数据。 您能否告诉我您设计此零件的最终应用程序? 您是否计划将TPS543C20或TPS543B20用于您的应用?
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KIT-SAN,

    我是日本经销商。 所以我不能在线分享客户信息。
    那么,您会给我发电子邮件吗?

    sasaki-k@clv.macnica.co.jp

    此致,
    Kohei Sasaki