This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:低掉电操作

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621747/lm5140-q1-low-drop-out-operation

部件号:LM5140-Q1

您好,

我们收到客户关于LM5140-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如果高侧FET的关闭时间超过最小值(最大值100ns),则IC的行为是什么? 我们的客户发现IC降低切换频率的现象。 这种现象是否正确?

VIN=8.5V,Vout =8V,Iout =3A,设置FSW=2.2MHz

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    IC采取折回频率以保持调节似乎是正确的行为。
    我会要求应用工程师确定

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。 请告诉我这方面的任何更新。

    不管怎样,我们有额外的问题。 请帮帮我们。

    他们正在考虑将VIN与功率级分开。 请参见下图。 这种使用是否存在任何问题?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,有没有更新? 如果您提供反馈,我将不胜感激。

    此致,
    Tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,

    是的,LM5140-Q1将减少其油嘴,以便在Vin接近Vout时保持输出电压调节。  有关更多信息,请参阅LM5140-Q1数据表中的7.3 3 (振荡器)部分。

    特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,抱歉回复延迟。 感谢您的支持。 如果输入电压降低至等于输出电压,输出电压降低了多少? 我们认为它与最短关闭时间和切换频率有关。 在其条件下,切换频率降低了多少?

    -客户状况-
    VIN=8V至16V
    输出电压=8V
    输出=5.5A最大值
    FSW=460kHz (外部时钟)

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉很匆忙,但您能否在本周结束前向我们提供您的反馈? 如果您提供反馈,我将不胜感激。

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,

    VIN=8V,VOUT设置为8V,具有5.5A负载,输出电压降至7.55V,振荡器降至55kHz。

    随着VIN降低且LM5140达到最小关闭时间,它将降低振荡器频率以保持输出处于调节状态。 它将忽略SYNCIN信号,有关详细信息,请参阅数据表中的7.3 3部分。

    e2e.ti.com/.../Dropout_5F00_data_5F00_-8V.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 我们得到了低降压操作的波形,在门槛频率为2.2MHz时。 最小切换频率约为300kHz。 请参阅第一篇文章。 低压降操作时的最小切换频率是否与FSW=400kHz和FSW=2.2MHz不同?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo,

    振荡器设置为2.2MHz时的最小频率为277kHz,设置为440kHz时的最小频率为57kHz。

    特里