This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向隔离DCDC

Guru**** 2557850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619494/bidirectional-isolated-dcdc

主题中讨论的其他部件:Tida-0.0951万

 大家好,

 我的一个客户对双向隔离DCDC感兴趣。

 我们找到以下参考设计作为参考。

用于UPS的2kW,48V至400V,> 93 % 效率,隔离式双向直流-直流转换器参考设计

http://www.ti.com/tool/TIDA-0.0951万

 您是否有任何其他参考电路?

 非常感谢您的回复。

 此致,

 中井和谷。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kazuya

    我想你需要TIDA-0.0951万的原理图,这里是。

    www.ti.com/.../tidrr65.pdf

    此致,
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yunsheng,

    非常感谢您提供的信息。
    很抱歉我的问题不清楚。

    我想知道除TIDA-0.0951万之外,TI是否还有其它参考电路或应用说明。
    您是否知道其他双向隔离DCDC参考设计?

    谢谢,顺祝商祺!
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nakai先生,

    您还可以参考此基于微控制器的TI设计  

    此致,

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi,您好!

    非常感谢您提供的信息。

    我将向客户介绍TI设计。

    再次感谢,此致,
    中井和谷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunsheng/Ramkumar:

    在前面的讨论之后,我想提出以下问题。

    我也在使用相同的转换器配置,在这种配置中,我遇到了有源锁模电路的一些问题。
    在无负载条件下,我可以使用VDCin:48V来缓存400V的直流输出。
    但当我以极小的功率~ 120W加载输出时,钳形设备遇到电压峰值,高频振铃如图所示。实际上,不应该发生这种情况。

      

    在VDCin:20V和VDCout:150V的情况下,加载输出功率非常低~ 120W。 请参考以下电路和波形,了解所连接的主设备和有源钳位设备。

    我需要找出以下问题的答案。

    1,有源钳位设备上产生电压峰值的原因是什么?  

    2,为什么主设备上的电压峰值也没有被抑制?

    我还从以下TI链接中找到了一些信息。

    e2e.ti.com/.../for-efficiencies-sake-how-to-integrate-bidirectional-power-flow-into-your-ups-design-part-1

    e2e.ti.com/.../for-efficiencies-sake-how-to-integrate-bidirectional-power-flow-into-your-ups-design-part-2


    请帮我解决上述问题。

    此致,

    Ramesh P