This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5131万-Q1:控制输出延迟时间

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615381/tps65131-q1-control-output-delay-time

部件号:TPS6.5131万-Q1

德拉斯,  


在我的客户案例中,我们使用的是“ues TPS6.5131万-Q1”,  在典型的应用原理图中:CN引脚使用4.7nF到GND,而CP则使用10nF到参考电路中的GND。

但现在我们的客户需要通过将CP CAP从10nF更改为68nF来控制Vpoe的输出延迟时间, 如果CP CAP更改为68nF该怎么办?  如果不好,有 没有关于  此案例的建议?  或无法chage CP引脚Cap Value (限制CP引脚盖值)。

谢谢!

此致,

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lawrence,

     您可以修改电容器,但它是调节回路的一部分,并将影响这些电容器。

    我见过CP = 22 nF的应用工作正常,但三倍的电容可以并将以不同的方式工作。

    您需要检查两个滑轨上的负载瞬变,并检查它在所有工作条件下是否稳定工作。

    • 您的最大输出电流是多少?
    • 您需要什么延迟时间(VNEG-PG到VPOS-PG)?

    谢谢你。

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Ilona

     PVO输出电流如下表所示。

    1.最大输出电流820mA/ 6.45V  

    2. VNEG-PG到VPOS-PG需要 延迟时间3.2毫秒。

    谢谢!

    此致,

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,

    您能否解释一下为什么要更改CP上限以在稍后启动VPOS? 为什么不在不接触调节回路的情况下,仅仅延迟ENP与ENN?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特

    感谢您的建议,与 ENN相比,我们将对ENP进行微调。

    此致,

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特

    我们的客户端更改CP上限需要延迟输出时间3.2毫秒,因为我们要控制输出电流并联,我们对ENP进行微调,与ENN相比。
    我们对add rc compont进行了微调,但输出延迟时间不起作用。

    如有任何问题,请通知我。


    谢谢!


    此致,


    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,

    您能否用示波图证明您的陈述? 请测量启动行为,包括输出电压VPOS和VNEG以及ENP和ENN引脚。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,

    这个问题是否仍然是热门话题或您是否设法解决了? 请给我们一个简短的注释。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ilona

    我们的客户 将 CP 盖从10nF更改为68nF  ,并测试 两个导轨上的瞬态负载,并检查它在所有工作条件下是否稳定工作。

    谢谢!

    此致,

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lawrence,

    您是否有这些测试结果的快速更新?

    谢谢,此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ilona

    我们的客户一直使用CP CAP 10nF,如果更改为68nF,他们会发现系统不稳定。

    感谢你的帮助。

    此致,

    劳伦斯。