This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384内部参考电压3.3V (3.3 针脚)存在缓慢滚动的不稳定故障问题。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621145/tps2384-tps2384-internal-reference-voltage-3-3v-v3-3-pin-has-unstable-trouble-issue-with-slow-rolling

部件号:TPS2384

支持路径:/Product/开发和故障排除/

TPS2384内部参考 电压3.3V (3.3 引脚)不稳定,在我设计的电路板上缓慢(大约20秒)地从3.3V滚动到3.9V。

其 TPS2384 电路原理图与TPS2384 EVM (评估板)完全相同。

请告诉我为什么会 发生这些有趣的麻烦现象,以及如何解决这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kazuhito San,

    我已通知我们的PSE专家,他将很快回复您。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuhito San,í a

    您能给我发送一个同时具有V748和3.3 导轨的波形吗? 谢谢。

    此致,
    便士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    便士山

    感谢您的回复。

    我将向您发送一些带有波形的详细文档。

    V48在正常恒定电压下稳定。

    我已经研究了这些问题的一些现象。

    因此,V33源电流可能会产生一些影响

    这些问题。

    我认为V33足够大 的电流可以改善V33电压调节

    控制,因为稳压LDO控制的环路增益会增加

     随着V33电流的增加。

    此致,

    K.Ogawae2e.ti.com/.../PoE-Controller-TPS2384PAP-Internal-V33-Trouble_2800_Rev1_2900_.pdf</s>2800 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2604.PoE-Controller-TPS2384PAP-Internal-V33-Trouble_2800_Rev1_2900_.pdfHello,2384,Thomas-San2800Thomas-San</s>2900
    感谢您的回复。
    V33源电流可能会对这些问题产生一定影响。
    请参阅附件文件文档。
    此致,
    K. Ogawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kazuhito San,

    您是否可以确认使用与TPS2384EVM相同的光电隔离器? 您是否查看过可能导致您出现问题的此应用手册? www.ti.com/.../slva229.pdf

    此致,
    便士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazuhito San,

    我现在要结束这份报头。 如果您解决了问题或Penny通过电子邮件帮助您,则无需回复。 如果您仍需要此特定问题的支持,则回复将自动重新打开线程。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,PennySAN
    我通过获得TI日本技术中心的帮助解决了这些问题。
    因此,由于TPS2384内部参考电压3.3V反馈控制没有闭环增益,因此出现了这些故障。
    即,TPS2384's V33通过热敏电阻的跨导GM在微温器的收集器电流IC (V33负载电流)区域中较小。
    当V33负载电流具有足够大的电流时,TPS2384内部参考电压3.3V反馈控制正常工作。
    感谢你的帮助。
    此致,小川先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ogawa-san,

    很高兴看到您已经解决了这个问题,感谢您的更新! 如果您有任何其他PoE问题,请随时告知我们。

    此致,

    便士