This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.021万:TPS4.021万过流保护始终以仅6瓦输出功率启动

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621748/tps40210-tps40210-overcurrent-protection-always-starts-at-only-6-watt-output-power

部件号:TPS4.021万

您好,

我刚刚使用了模拟器,现在意识到了这一赛道。 但我面临一些问题。

webench.ti.com/.../webench5.cgi

在模拟中,我可以很好地运行所有模拟,除了启动。 输出电压未达到要求的95V。

此外,在实际电路中,我们无法达到实际输出电流。 因此,如果负载为1.16 kOhm (= 7.78W),则电压永远不会达到95 V。 它在1千欧(5.9瓦)时保持75 mA。

所以我无法达到模拟输出电流。 如果我增加输入电流,TPS将进入过电流保护并关闭。

这种行为是否有原因?

此致,

康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来就像在较高负载时达到峰值电流限制:占空比缩短,因此输出电压设置为较低的电压。 您能否监控电流感应波形并将其发布以便我们进行回顾?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误时间,但我是短期出差。

    以下是iSNS引脚范围的图解。

    输入电压:

    6.3 V

    0.936 A RMS

    输出:

    67 V

    67 mA

    1千欧负载。

    谢谢。

    康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以看到有一个电流脉冲超过了约150mV的典型峰值限制。 您能否检查电感器(120uH)和电流感应电阻器(0.03Ohm)是否与右侧部件一起安装? 此问题的原因是CS峰值电压不应如此高。 此外,PCB上CS引脚处的RC滤波器在哪里? 它们应紧靠CS引脚放置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原因是否为非屏蔽电感器。 我们错误地订购了一个非屏蔽的。 我们将用屏蔽型号替换它,然后重试。

    此致,

    康斯坦丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Constantin,

    感谢您提供信息。 这可能是原因。 请在使用新电感器进行测试后发回信号。

    此致,
    有浩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通过屏蔽线圈,我们改善了结果,但仍有一半输出关闭,无法达到规定的效率。 此外,我重新运行模拟,但无法运行启动模拟。 是否有办法表示在特定时间后负载已禁用且EN引脚已启用的模拟。
    我想原因是这样。
    我们仍在使用插钉板。 这是否也是低产出结果的原因。

    此致,

    康斯坦丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在TPS4.021万上指的CS引脚是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指 的是iSNS引脚,在我们的大多数产品中通常称为CS。  很抱歉混淆了。