This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 敏捷切换电源

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621701/agile-switching-power-supply

主题:UCC3750中讨论的其他部件

我需要一个能够快速调制(>200Hz)输出电压的开关电源。 此类电源线用于RF PA (信封跟踪)或测试系统。 我更喜欢电化去耦电源。 我正在寻找一个合适的组件和一个相关的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Reinhard:
     
    您能否详细介绍一下您的电源要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Jeffrey:

    我想为商用车辆的24 V板电源中的LIN总线组件开发一个测试系统。 组件测试需要电压从-6V变为+60V,并在50ms内返回。 所需电流约为600mA。
    我知道,敏捷电源是LTE等移动电话系统的常见选择。 当然,由于电压较高,有必要修改这些电源。

    此致

    Reinhard Meschenmoser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Reinhard:

    很抱歉,这份申请被延迟回复,这是一个灰色的支持区域。

    在600mA时+60V为36瓦。 这相对容易创建模块化输出。
    但是,6V负电压需要4象限转换器。
       电流方向和电压极性都与正极输出反向。

    需要4象限转换器,因为您必须能够在两个方向提供和吸收电流,同时还具有正负电压极性。

    对于您的功率级别,您可以考虑使用UCC3750源铃声控制器。

    UCC3750源振铃控制器为四象限反向环形发生器电路提供了完整的控制和驱动解决方案。 IC控制一个主侧开关,当从输入到输出的电源转换发生时,该开关进行调制。 它还控制两个次级开关,在正电流期间充当同步整流器开关。 这些开关在电源被送回源时进行脉冲宽度调制。 通过开关放大器或直流-交流逆变器,可以从功率转换角度来处理环路信号生成问题。 本应用说明描述了一个独特的回扫衍生的四象限功率逆变器,它具有完整的设计程序和控制解决方案。 虽然强调了环形发生器解决方案,但很明显,这种方法适用于许多其他低功耗逆变器应用,如UPS系统和音频放大器。

    U-169四象限反向转换器的完整控制解决方案

      

    UCC3750具有创建低振铃频率的时钟,但您可以绕过它。
    振铃时钟通过SINFLT信号为错误放大器电路供电。
    您可以在此节点中提供自己的信号(如下图8所示),以在所需转换速率和周期内将输出驱动到+60或-6V。

               

    另请参阅此Unitrode研讨会关于IC的论文:研讨会1200主题5 -独特的四象限反向转换器

    TI没有任何实例可以准确地执行 您所需的操作, 但它属于此IC的范畴。

    您可以创建自己的测试电源,也许采用这种设计,但我建议寻找为LIN测试而设计的现成包装电源。

    欢迎您提出意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ed,

    感谢您关于我的问题的提示。 我假定UCC3750对我的应用有两个限制。 首先,我需要55伏正电压。 其次,我需要25Hz的三角形波形。 这需要高达200Hz的频率才能获得精确的波形。 由于这些要求,最好是将去耦调节器与固定偏移结合起来。

    Reinhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,先生,
    UCC3750控制回扫拓扑。 输出电压由变压器回转比确定。 IC从不会直接看到输出电压,它被反馈路径中的电阻器分割。 因此,输出电压可以是50V或200V。

    输出波形将跟随您输入SINFLT的信号,因此您会以某种方式创建25Hz三角形波形,IC将跟随它。

    您对如何实现"将分离调节器与固定偏移相结合"有何想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ed,

    在我对你关于UCC3750的建议作出第一次答复之前,我对这些文件的看法很短。 经过更详细的查看后,组件似乎合适。 你提议,我在SINFLT应用我的信号。 此PIN是放大器的输出。 在SINREF上应用信号可能更好吗? 我没有找到零部件模拟的参考。 这是否不可用? 我对具有固定偏移的去耦合调节器的想法是可以使用非常常见的调节器。 (例如,+5至+70 V)此解决方案可能更容易处理。

    Reinhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是我对它的了解。
    电源将输出与参考进行比较并相应调整。
    在直流电源中,参考值为DC。
    输出遵循引用,至少它尝试这样做。

    如果控制基准的频率低于电源环路交叉,则它可以对其基准中的变化作出反应。
    假设您有2kHz交叉和200 Hz信号。 200Hz比环路交叉低十年,因此电源在那里有增益以作出反应。

    SINFLT是错误放大器电路的参考输入。
    Vout将尝试遵循SINFLT。
    注射器的主要问题是输出干净的SIN波。
    要强制Vout +和-并保持完美的输出,需要4象限转换器。

    UCC3750是铃声控制器。
    这将为您的电话提供振铃所需的能量,这是旧的REN测量方式。
    产品文件夹中有一个应用说明,详细说明了振铃器设计。
    但基础知识仍然适用于它要用于的任何用途。

    我来自Unitrode,这一振铃器在过去确实取得了很大成功。
    如今,它的工作方式有所不同,但此部分仍有用户用于安装基础结构。

    您是否可以连接所需的电压和电流波形?
    只是想知道您希望输出执行的操作,时间,频率,转换速率等

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ed,

    您可以在本文档中找到所需波形的描述:

    e2e.ti.com/.../ISO1.7987万_5F00_7_5F00_K7_5F00_K8_5F00_p86_5F00_87.pdf

    在Unitrode文档DN-79中,我看到了演示板的描述。 此主板可在任何地方获得吗?

    Reinhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Reinhard:

    很遗憾,EVM不再可用。
    EVM原理图显示在UCC3750数据表的第6页中。
    附件是显示材料明细表的PDF。
    e2e.ti.com/.../UCC3750-EVM-slua103.pdf

    该波形为20 Hz三角形,位于地面中心。
    20 Hz sin是可选择的振铃器频率之一。
    IC振荡器将产生20Hz的弦波,相当干净。

    可能有运算放大器电路将sin转换为三角形。
    然而,还有另一种可能性。

      SWRLY:引导蓄电池偏移的逻辑输出
       交叉(通常为5ms)以允许“零电压”继电器
       切换。 此引脚通常可提供250μA Ω。

    这是一个在20Hz零交叉点发生的脉冲。
    这可用于创建您自己的三角形引用。

    20 Hz三角形引用应该可以很好地创建三角形输出。
    您需要计算电压反馈除法器,以提供所需的电压。
    此电路基于40V输入,您需要24V。
    这将影响变压器的回转比。

    拓扑结构是回扫的,非常常见。
    您以前是否设计过反向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ed,

    我以前还没有设计过反向。 到目前为止,我可以通过简单的降压-升压转换器实现我的项目,而无需变压器。 因此,我希望有一些模拟。 我对PSpice非常熟悉,我拥有TINA许可证。 很遗憾,UCC3750没有可用的功能。 您是否知道谁还可以拥有UCC3750的旧演示板?

    很棒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Reinhard:
    我不知道在哪里可以找到这些旧EVM。
    你可以自己做一个。

    TI从Unitrode收购中导入EVM文件时,我发现了2001年的EVM文件。
    EVM数据仅作为示例发送,即“评估”。
    TI不声称它们没有错误。
    使用风险自负。



    包括:
    物料清单
    原理图文件,PCAD,
    示意图PDF
    印刷电路板文件,PCAD

    使用EVM,U-169应用手册和数据表,您可以了解EVM的设计方式,然后对您的设计进行必要的更改。

    请告诉我这是否有帮助。


    e2e.ti.com/.../3750.sche2e.ti.com/.../3750.pcbe2e.ti.com/.../3750bom.xlse2e.ti.com/.../1440.TI.pdf</s>3750. 37501440.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,先生,

    我现在将关闭此线程。

    如果需要,您可以在60天内回复。

    如果 您对回答满意,请单击绿色按钮,这解决了我的问题。

    祝您的设计好运。