This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:太阳能充电器的FCC不正确

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621817/bq40z50-r1-incorrect-fcc-with-solar-charger

部件号:BQ40Z50-R1

大家好,

请参阅下面的问题,我的一位客户在其太阳能系统中使用了错误的FCC。 我的猜测是,由于充电器输入功率已调节,低阳光照射下的低充电电流被视为电流并触发有效的充电终止(更新Qmax)。 此系统的推荐方法/设置是什么?:

我有一个关于BQ40z50-R1中的gauer_EN函数的问题。 对于我从测试中看到的内容,需要启用此位才能实现单元平衡,但这也会导致Qmax更新完成。 发生的情况是,有时我们的设备无法为电池充满电,然后进行Qmax测量,满电容量会降低。

我们想知道我们是否有任何办法避免这种情况,因为我们使用太阳能为细胞充电,有时天气并不能完全帮助我们。 如果读取了该读数,而我们的太阳能电池板没有为设备充满电,我们将会对充满电的容量进行错误的测量。 这不是因为牢房的容量降低了,而是因为没有充满电。

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:
    要检测到充电端接,必须满足锥形电流和锥形电压条件。 因此,我可以看到由于天气原因电流降低而满足的锥形条件,但我不知道如何满足锥形电压条件,因此不会发生有效的电荷端接。
    对于锥形电压条件,在开始检查锥形电流条件之前,蓄电池电压+锥形电压必须大于充电电压。 因此,如果您确实要终止收费,则意味着这两个条件都已满足。您需要包含您的gg和日志文件,以便我们可以查看发生了什么。 FCC降低可能是由于其他原因,而不是您认为的原因,但如果没有有效的日志文件,我们无法了解实际情况。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我是Antonio的客户,

    附件查找.gg.csv文件。 我们一直在经历完全充电容量更新,目前的价值远远低于设计容量。 这对我们来说是一个问题,因为我们会监控电池组的运行状况,以了解何时需要更换电池组。 如果健康状态下降,而不是因为电池性能下降,而是因为电池未充满电,我们可能会触发警报,电池就可以正常工作。

    我希望这些文件能够帮助您了解我们的错误。 我们将在明天为您完成一个周期后立即将日志文件附加到see.e2e.ti.com/.../Configfile.gg.rar

    此致,

    Luis Pinillos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Cycle.log

    很抱歉回复太晚,这是循环日志。 请告诉我此日志是否足够好,或者您是否需要另一个日志。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    我查看了您的文件,似乎您没有发生有效的费用终止。 未设置FC标志。 如果没有FC设置,您将永远不会出现DOD@EOC,这可能会在FCC中造成错误。 您是否可以调整您的收费终止条件,以便设置FC标志。 即使在达到数据闪存中编程的锥形电流后,Perhapss也允许充电继续稍长一些。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我一直在运行一些测试,我认为可能是在更新发生时,是由于在阳光不足时面板提供的低电流。 也许可以通过更改充电终端电压设置来解决此问题。 目前我的电压为75mV (默认值),我猜这意味着它考虑了术语电压为75mV与先前已知术语电压的差值? 我不太确定该设置如何工作,但我猜,如果将其更改为较低的值,可能会解决问题?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    请参阅TRM的4.6 部分中的"有效费用终止"部分。 它描述了如何使用充电终端电压。 我认为调整该值不会解决您的问题。 要设置FC,电流需要低于4.6 部分中所述的充电术语锥形电流。 请查看该部分并适当调整您的收费

    谢谢
    Onyx