This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:用于为非隔离同步降压转换器供电

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619703/tps2373-using-it-to-power-a-non-isolated-synchronous-buck-converter

部件号:TPS2373
主题中讨论的其他部件: TPS2372TPS2.388万TPS2388

您好,

在数据表中,我需要将VC_In (8.5V <VC_IN<15V)分配给IC,以便正常工作。

因此,如果我正在为非隔离同步降压转换器供电,我是否应该设计一个额外的电路来提供此偏置电压并将其调节到所述电压?

请在将TPS2373与降压转换器配合使用时,在电路配置上发出一些亮光。

谢谢  

Arjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Arjun,

    目前我们的工作有点短,但我将努力尽快找到答案。

    谢谢!

    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有完全相同的问题。  我有一个5V降压调节器, 我不需要为它提供任何外部辅助电源(它会自行管理)。  

    从数据表看,它看起来就像您不必担心它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arjun和Andrew,

    TPS2373设计用于高级启动,因此VTIN应该偏置。 您可以使用齐纳调节48V导轨的12V电压。

    但是,我们刚刚预览了TPS2372。 这是不带高级启动(VTIN偏置)的.bt IC。 这是降压转换器拓扑的理想选择。

    请访问以下链接:
    www.ti.com/.../TPS2372
    www.ti.com/.../TPS2372-4EVM-006
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您未连接Vin,将会发生什么情况。 从数据表中的图表来看,这似乎仅用于为下游DC/DC控制器供电?  在这之前,我没有任何信息,实际上我把一块板送去制造。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    刚刚查看了这两种IC的数据表,发现引脚输出几乎相同。 事实上,我认为我的应用程序可以直接放入。 我刚刚订购了样机。 很高兴这个IC已经发布了..

    PSE设备上是否有新功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    我很高兴看到您正在使用我们全新的IEEE802.3bt就绪IC,这些IC似乎很适合您。  我们的应用工程师将很快回复您之前的问题(2个线程)。

    对于您的最新问题,我们目前正在努力验证我们计划的IEEE802.3bt就绪型PSE的第一个芯片。  它将被称为TPS2.388万。

    在等待IT在TI.com上开始采样(并拥有EVM)时,我们建议客户熟悉我们已发布并可用于.at应用程序的TPS2388。  注册图和引脚类似,将为您提供符合.bt标准的良好途径。

    此致,

    Thomas Lewis

    PoE应用和市场营销经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    我对延迟答复表示歉意。 如果没有VCIN偏置,则高级启动将循环。 这将造成一个整体效率低下的系统。 此外,自动MPS将被禁用,除非VCIN高于其阈值。

    此致,
    达尔文