This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.51万:确认EOS模式的行为

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620859/bq35100-confirm-the-behavior-of-eos-mode

部件号:BQ3.51万

您好,

我对EOS模式有一些疑问。

1.在EOS模式下,SOH仅在收到停止仪表命令后更新。 这是预料之中的吗?

2. SOH始终保持降低,如"健康状态最大增量"中的设置,但是,电池电压下降速度不会这么快。

  这是否正确?

3.启动"新电池"命令后,SOH始终返回100 %。 正确吗?

4.在我们的应用中,我们并行使用两个CR123A,但是,设备可以使用一个电池启动。

  BQ3.51万能否正确估计蓄电池安装之间的容量? 例如,最初为一个电池安装50 % ,然后在完成安装第二个电池后安装100 %。

  或者仅安装一个电池。

5.在MCU进入睡眠模式时,如果我们发出stop gauge命令,BQ3.51万是否会保留显示器容量?

6.发出停止量表命令后,G_Done未清除。 什么是正确的清除方法?

7.在控制状态寄存器中处理SOH_Merit错误的正确方法是什么?

8. MeasureZ命令始终返回3.2767万是否正常? 我必须检查什么?

谢谢!

Jaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaco,
    有些人会给您提供问题的答案。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaco,

    1)是  

    2)在EOS模式下,SOH是蓄电池阻抗的函数。 它在很大程度上取决于您正在使用的chem ID和加载配置文件

    3)是新电池命令将电池刷新为新状态。  

    4) bq3.51万只了解单个单元。 如果您平行使用两个电池,则量表将把它视为一个电池。无法知道两种不同的电荷状态。

    5)发出压力表停止命令时,压力表将不工作。 这是仪表能够节省电量的方式。

    6)驱动GE引脚低电平以完全关闭设备电源。 这也是为了省电。

    7) SOH_Merit将表示SOH在其想要更新的数量上受到限制。因为仅可由SOH最大增量更改。

    8)测量的Z不应返回3.2767万。 请确保您遵循以下预期步骤

    将GE引脚设置为高,以打开量规,等待[INIT_COMP]

    发送量表启动命令

    施加预期值的脉冲(脉冲期间电池电压上需要>=100mV压降)

    发送压力表停止命令

    等待[GDONE]

    读取仪表参数

    将GE引脚设置为低电平以关闭量规

    如果您有任何问题,我没有充分回答,请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    至7。

    这是否意味着BQ3.51万想要比当前SOH最大增量减少更多SOH? 例如,它想要降低3 % ,但当前SOH最大值。 Delta为2 %。

    至6。

    这是否意味着我必须在发出停止量表命令 后和下一个启动量表命令之前将GE设置为低电平?

    至8。

    这是否意味着我必须在停止量规命令后读取MeasureZ,而不是在启动量规命令和停止量规命令之间读取?

    同时,在我们的应用程序中,设备通常保持睡眠状态,并且只会唤醒很短的时间,例如每天只唤醒一次。

    根据上述顺序,如果MCU长时间休眠,BQ3.51万在恢复后能否正确处理SOH? 或者BQ3.51万将丢失睡眠期间消耗的容量。 如果是这种情况,设备会在很长时间后出现错误的SOH,对吗?

    谢谢!

    Jaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaco,

    7)我很抱歉。 我刚发现配置文件中有一个拼写错误。 SOH_Merit应命名为EOS_Merit,当阻抗计算算法的结果未能通过求解有效性测试时,此位实际上已设置。

    我已经提交了有关此问题的错误,以便在将来更正位名称。  

    6)是的,建议使用。  

    8)设置GDone后是,您要从量规中读取测量Z的时间。

    在EOS模式下,仪表不关心所消耗的容量。 EOS是电池寿命期间阻抗的相关性。 当GE较低且GA =0时,累积模式将会错过消耗的容量。  

    谢谢!

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    7)处理EOS_Merit失败的建议是什么?

    让我们将问题后面的名称命名为(9)。

    9)

    如上所述,"在EOS模式下,仪表不关心所消耗的容量。 EOS是电池寿命期间阻抗的相关性。"

    以下是我的理解,这是否意味着:
    (1)我可以在唤醒我的设备时读取正确的StateOfHealth,无论设备睡眠多长时间。
    (2)我可以将GE LOW (GE低)设置为在系统进入睡眠模式时关闭BQ3.51万。

    问题10. 我有一个新问题。 启动新的电池命令后,在以下情况下会发生什么情况:

    (1)插入一个电池和设备护套。 设备以StateOfHealth 100 % 开头。 设备是否在50 % 时关机或在超过两节电池时快速降至0 %。

    (2)插入两个未满的电池,例如两个都是25 %。 设备以StateOfHealth 100 % 开头。 设备是否会快速下降到0 % ?


    谢谢!
    Jaco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaco,

    7) SOH/EOS_Merit在您尝试执行MeasuredZ计算时非常有用,但由于某种原因而失败。它为您提供了可能需要进行某些调试的指示

    9) A)在EOS模式下,SOH将在使用寿命的粗略时间内保留该值(直到新电池cmd)。在正确测量脉冲后设置GDone位后,该值将更新。

    B)是的,这是此部件的预期操作。它应在大多数时间关闭,并且仅在您能够测量的"脉冲"发生之前唤醒。 脉冲被定义为达到大于100mV的压降。

    10) a)将旧的/用过的电池插入系统不适合此仪表。 由于氯化锂电池具有细胞到细胞的变异性,因此我们会根据我们的TI专有CHEM ID来评估我们的真实测量值。 如果您发送"新电池"命令,我们将假设新电池,因此仪表计算的任何阻抗都将被视为新电池并用作"新"基线。

    b) 再次不推荐。 见答案10a。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的回复。

    我有一些问题2的实验。 我有:
    a)为我们的电池Panasonic CR123A编程CHEM ID 0x703。
    b)有一个简单的回路,以遵循建议的顺序。
    将GE引脚设置为高,以打开量规,等待[INIT_COMP]

    发送量表启动命令

    保持系统闲置10秒钟。 (负载约为230mA@3V)

    发送压力表停止命令

    等待[GDONE]

    读取仪表参数

    将GE引脚设置为低电平以关闭量规

    StateOfHealth仍然以“健康状态最大增量”的形式持续下降,但是电池的耗电量不会这么快。 我得到了较大的测量Z 655xx。 停止量表命令后,控制状态一直报告0x22d0。
    有什么需要检查的吗?


    谢谢!
    Jaco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaco,

    对于Mn02型Panasonic CR123A电池,化学特性是否正确? 对于这种类型的细胞,EOS算法不是要使用的正确算法。 您应处于的模式是SOH 模式或ACC模式。  

    对于SOH模式,请将GMSEL位设置为0,1。 此类应用程序用于在 无负载条件下测量蓄电池。 要执行此操作,正确的步骤应为  

    1)在电池停留尽可能长时间后,将GE引脚设置为高电平(越 接近断路电压越好)

    2)等待init_COMP

    3)读取SOH

    4)将GE引脚设置为低电平  

    如果您还有其他问题,请告诉我

    谢谢!

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的支持。
    我们得到了TI台湾的支持,解决了所有问题。

    现在,我们正在使用SOH模式,并将电池发送给TI以获得正确的化学标识。

    谢谢!
    Jaco