This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:连接至BMS的蓄电池在几周内耗尽

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, GPCCHEM, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621679/bq40z50-the-batteries-connected-to-the-bms-are-empty-in-a-few-weeks

部件号:BQ40Z50
主题中讨论的其他部件: GPCCHEMGPCCEDVBQSTUDIO

您好,

我以前从未使用过BMS  ,但我有一个带有BMS (BQ40z50)和充电器(LT1510-5CGN)的PCB。

这是由其他人设计的, 我只知道我应该加载 一个.srec文件并 为电池充电/放电。

我已经这样做了,它似乎可以正常工作,但在 ±3周不使用设备后,电池电量耗尽。

当设备被旋开时(机械开关,因此没有漏电流),电池已完全耗尽 ,但±3周后,电池电量耗尽。

这是怎么发生的,  

第二个问题是未正确记住电池状态。

充电时,蓄电池状态似乎正常,但当一切关闭时,第二天蓄电池状态指示蓄电池已空,但当干扰实际电压时,蓄电池仍为95 % 满。

如何解决这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    您需要确定您的CHEM ID并执行一个学习周期,以使仪表准确。 当仪表从换向状态唤醒时,它依赖于断路电压测量值的准确性。根据您的蓄电池放松程度,您的SOC精度将会相当好。

    请参阅以下链接以获取chem id标识:
    www.ti.com/.../GPCCHEM

    有关如何执行学习周期的信息,请参阅下面的应用说明。
    www.ti.com/.../slua777

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我根据技术参考SLVA725创建了一个日志文件,并将其发送至 www.ti.com/.../gpcUpload.tsp。
    我收到一封包含错误消息的电子邮件。:

    感谢您对TI测量参数计算器的关注。
    处理报告时出错。 遇到的特定错误是:

    zip文件的内容有问题。
    • 无效的Zip文件成员- roomtemp_rel_dis_rel .csv
    • 输入的zip文件中缺少必需的文件'hightemp_highrate.csv'。
    • 输入zip文件中缺少所需文件'roomtemp_lowrate.csv'。
    • 输入的zip文件中缺少必需的文件'lowtemp_highrate.csv'。
    • 输入zip文件中缺少所需文件'lowtemp_lowrate.csv'。
    • 输入的zip文件中缺少必需的文件'hightemp_lowrate.csv'。
    • 输入的zip文件中缺少所需文件'roomtemp_highrate.csv'。


    但根据技术参考SLVA725,只需要一个记录时间,电压,电流和温度的日志文件。

    如何获取chem id文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有多个GPC工具,这看起来就像您使用了GPCCEDV工具,而您需要使用GPCCHEM工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    对数据文件进行一些更改后,我收到了TI的GPC报告文件,建议我使用化学ID 148。

    我使用CHEM ID 148为我的电池充电和充电,现在SOC指示看起来不错。
    但BQ40z50仍消耗大量电流。
    我在通向电池的接地线路上放置了一个电流表。 施加负载时,电流测量约70mA。
    然后,我移除了负载,电流降至约1.7mA。
    我的电池为1550mAh,这意味着我的电池(未使用时)将在1.7 =±38天后完全耗尽。

    根据BQ40z50 Inormal = 336uA,Isleep=75uA和Ishutdown=1.6uA的数据表。
    为什么要测量1.7毫安? 我预计测量值为±336uA
    使用bqstudio (1.3 .52)中的关闭按钮时,电流降至28uA。 这也比数据表中的1.6uA更好。

    有人能告诉我bq40z50为什么会消耗大电流吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    您需要仔细查看原理图,以验证此电流消耗的来源。 您是否有用于比较的EVM? 您是否可以交换主板上的IC以验证IC是否有问题?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:

    我发现PCB上的另一个组件消耗了大量电流,当我移除它时,正常模式下的电流变为
    ±350uA。
    问题似乎已解决。

    感谢您的支持。

    Rob。