This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万:TPS2.3753万PW

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621092/tps23753-tps23753pw

部件号:TPS2.3753万

大家好

我们正在将TPS2.3753万 POE控制器用于12V@1A的PD。 我们面临的一个问题是,在我们的情况下,POE检测过程没有发生,控制器加热太多,我们无法获得输出功率。  

请提出任何解决方案。 附上原理图供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Krishan:

    我已通知我们的PD专家,并将很快回复您。

    谢谢!
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krishan,

    查看原理图后,我最初没有发现它会失败检测的原因。

    C201是否确实未填充?
    适配器是否未连接?
    是否可以尝试删除U9?

    如果这不起作用。 请向我们发送PD的VDD-VSS电压波形,以便我们了解在此故障情况下PSE如何与PD交互。

    或者PD是否打开并且来自DCDC变频器的热量正在运行? 我会问,因为在检测和课堂中功率太低/太短,我看不出这会如何升温。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. C201未填充。

    2.是,适配器未连接。

    3.我们已将U9永久移除在一个板上。

    4.当发生POE检测时,VSS相关的RTN为54V,检测后应低电压,但在我们的情况下,其电压保持不变。 插入PSE时,DC-DC转换器会加热。  

    已附加VDD-VSS的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Krishan,

    如果以上是VDD-VSS波形,则PD/PSE检测,分类并在PD的UVLO之上启动。 问题可能出在转换器设计上。

    我注意到辅助上的软启动已被删除。 您是否还可以检查主板上的组件连接和值是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Krishan:

    我们现在就要结束这一线程了。 如果Darwin的建议解决了您的问题,则无需回复。如果您在该问题上仍需要帮助,回复将保持线程打开。

    祝您好运,
    Thomas A.