This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:启用混合模式失败

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616385/bq24780s-enable-hybrid-mode-failed

部件号:BQ2.478万S

您好,先生,

我们发送SMBus命令来设置寄存器地址0x37的位2。 之后,我们检测到TB_STAT的高电平,似乎混合动力升压模式不起作用。

启用混合动力模式的条件是什么?

1.输入电流高于电流限制设置值?

2.设置0x37H[2]启用

3.从有关BATPRES#的数据表中:“主机可以在BATPRES为高时通过写入REG0x14()和REG0x15()来启用充电和混合动力增压模式”,这意味着,如果我想启用混合动力模式,我无法将BATPRES#接地?

4.有没有需要注意的地方?

请在这方面提供帮助,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.输入电流设置高于1.5A

    2.系统负载电流高于输入电流设置的107 %。 进入 混合动力模式后,输入电流将调节回输入电流设置。

    3.启用混合动力模式。

    BATPRES HIGH (BATPRES高)不会阻止混合动力模式启用。 如果仍然无法启用它。 请发送带SW,Isys,ACOK和Iadp的ME波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    感谢你的帮助。