This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5094万:I2C通信定时

Guru**** 2424650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619892/tps65094-i2c-communication-timing

部件号:TPS6.5094万

您好,先生,

对于PMIC和CPU之间的通信,PMIC何时开始通信?  RSMRSTB上升后? 在PCH_PWROK之后?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chung:
    非常感谢您与我们联系。 我已通知应用程序专家有关此部件的信息,他将很快回复您。
    此致,
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chentsu:

    只要LDO5P0处于打开状态(一旦vsys上升到5.6V以上,并且在此之后保持在5.4V以上),PMIC I2C就可用。

    只有在PCH_PWROK之后才需要处理器通过I2C与PMIC通信。 此时,处理器应设置VCCGI电压(Buck2_VID)值。 之后,处理器可以根据需要修改VNN和VCCGI的VID值。 PMIC将响应其他I2C命令(例如启用LDO),但正常操作不需要这些命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    感谢你的帮助。