This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:过流保护UL认证

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620330/tps2660-ul-certification-of-overcurrent-protection

部件号:TPS2660

您好,

我们计划在医疗应用中使用TPS2660。 为此,我们不仅需要设备材料的UL认证,还需要过电流保护功能的UL认证。 它必须是故障安全的。 这意味着,如果零件出现故障,则必须打开并隔离负载,而不是缩短。 TPS2660具有一些UL认证,但不幸的是,我不清楚认证内容。  该零件 包含内部NFes,据我所知,这些零件也可能因排放和源之间的快捷方式而出现故障。 但是,要确保故障安全,无论在什么情况下都必须开放。

- TPS2660是否具有故障安全保护? 如何实施?

- 过电流保护功能的UL符合测试程序如何?

我们在 获得认证机构的批准时,需要这些信息作为论据。

提前感谢

罗萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS2660通过了UL2367认证,并且通过了UL6.095万认证,可用于稳态过电流保护器。

    TPS2660不会安全发生故障,它会作为短路发生故障。

    此致,
    卡里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kari,

    这不是好消息。 如果短路失败,则意味着它将输入短路到输出或将输入短路到GND。 如果是第二个,我猜它会在出现保险丝时损坏保险丝,或者它会熔化自己的联结线。

    如果它将输入短路到输出,则会失去电流限制功能。 当它被UL认可为安全过电流保护时,这怎么可能?

    谢谢

    罗萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    eFuse可能因进出短路而失效。
    固态电流限制器通过UL认证,不会因打开而出现故障。

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此外,请注意,当超出绝对最大规格时,eFuse会作为"内-外"短路而不是在正常条件下发生故障。

    eFuses提供对地短路保护,在对地短路时不会发生故障。

    当在其工作最大额定值内使用时,eFuses经过UL认证。

    此致,

    卡里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kari,
    是否有关于的UL认证
    -UL 2367文档编号为16.991万的文档?

    - UL6.095万 -单点故障测试期间是否安全?

    此致
    罗萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lothar,

    发送电子邮件至karikalan@ti.com。
    我们将通过电子邮件与您联系。


    此致,
    卡里。