This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万BEVM:断电顺序问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617852/tps65217bevm-issue-with-power-down-sequence

部件号:TPS6.5217万BEVM

我们正在使用TI 的AM3352BZCZ处理器。 因此,按照建议,我们使用TPS6.5217万B PMIC提供电源轨。 我们的系统不是便携式系统,因此电池未使用。 另外,我们不使用任何RTC或任何节能功能,因此我们的PMIC可通过直接向上拉PWR_EN引脚(引脚9)来启用; 此外,我们还使用DC/DC转换器(使用TI的TPS6.214万)为带中间5.1V导轨(来自系统12V输入)的PMIC供电。

我们正在使用交流输入来感应可用的电源并启动PMIC。

现在………我们注意到,随着时间的推移,以及经过多次电源开关循环之后,CPU经常出现故障。 经过仔细检查,我们发现VDD_CORE (和/或VDD_MPU)和1.8V DDR在CPU引脚上与VSS短路。 更换CPU可修复死板…

长话短说我跟踪了PMIC…提供的错误关机顺序上的故障。

我们的系统在任何时候都要断开电源输入连接器,而不是SW以受控的方式关闭CPU…。

正如我所提到的,异常PoFF序列很少发生(低于80分之1或约为电源插头断开…) 但我能够捕捉到该事件的范围。 请参阅“CPU_POFF _B1”和CPU_POFF _B2”,与正常关机“CPU_POFF”进行比较。 我必须指出 ,我用于获取示波器的主板上的CPU在测试日结束时出现了同样的故障:VDD_CORE和1.8V DDR与CPU引脚上的VSS短接…。

您可以看到1.8V DDR导轨上的电压峰值为3.76V (!!!!!! 短时间内,1.1V VDD_CORE峰值约为2.8V (!!!!!!)

 

注意:

绿色轨迹:VDD_CORE (DCDC3);

黄色迹线:1.8V导轨(DDR导轨和其它)(DCDC1);

粉色迹线:3.3V导轨(VLOD3–引脚40)

更进一步地,我将问题追溯到当PMIC DC/DC和LDO的电压输入达到交流输入的下限(接近4.3V)时,可以看到令人厌恶的Poff序列和值(如上述示波器捕获中所示)。

进一步调查,我开始了解TPS6.5217万B (TPS6.5217万BEVM)的EVM。 因此,在使用EVM一段时间后,我可以注意到EVM上的奇怪行为:

例如,使用AC或USB输入电源连接器(J3/AC或J3/USB输入)时,仅在PWR_EN引脚(JP9引脚2)被拉低的情况下,才会正确执行Poff序列(除了关闭SW电源)。 在所有其他情况下(输入断开,以及PB_IN, nReset开关被启动) ,poff序列错误,可能会对连接到它们的潜在CPU造成危险…

正确执行分段顺序的唯一方法(在所有条件下:disconnect,PB_in,nReset)是在使用BAT输入的情况下。

注意:

我通过使用外部电压监控器来解决我们遇到的问题,按照12V电压输入向下拉PMIC上的PWR_EN引脚,以便在拔下电源输入插头时正确执行切断顺序。 (当PMIC使用交流或USB输入时,重置针脚不起作用。)

请参阅随附的示波器捕获,因为它们非常清楚…..

注意:

“AC_EVM_POFF DISC”–5.0V连接到交流输入(J3/AC),断电顺序断开5.0V;

“AC_EVM-poff_pbin”–5.0V连接到交流输入(J3/AC),按下PB_In开关的关机序列;

“AC_EVM-poff_res”–5.0V连接至交流输入(J3/AC),按下nReset开关的关机序列;

“AC_EVM-poff_en”–5.0V连接至交流输入(J3/AC),通过断开JP9跳线并将JP9引脚2 (PPWR_EN)连接至JP9引脚3 (PGND)来关闭电源

“BAT_EVM_POFF DISC”–5.0V连接至BAT输入(J2/BAT),断电顺序断开5.0V;

“bat_evm_poff_pbin”–5.0V连接到BAT输入(J2/BAT),按下PB_In开关的关闭顺序;

“bat_evm_poff_res”–5.0V连接至BAT输入(J2/BAT),按下nReset开关的关闭顺序;

“bat_evm_poff_en”–5.0V连接到BAT输入(J2/BAT),通过断开JP9跳线并将JP9引脚2 (PPWR_EN)连接到JP9引脚3 (PGND)来关闭电源

正如我提到的,USB输入的行为与交流输入完全相同,但有一些例外,当DCDC2在关闭时显示一些伪影(移除5.0V输入)时,请参阅“USB_EVM_POFW_DISC2”。 DCDC2 (1.1V)上的波纹最高可达1.45V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarret,

    感谢您联系E2E。 我已将此问题分配给本设备上的应用专家。 我们将对此进行调查,并很快回复您。

    谢谢!
    Nastasha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jarret,

    很抱歉,您需要使用文本编辑器中的e2e "插入介质"选项附加图像。 Dropbox在TI网络上被阻止进行文件共享,我无法访问图像。

    可能只需附加其中的几张图片即可查看问题,因此您无需在第一次答复中附加全部15张图片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,即使我看到图像,它也可能只能证实我们已经知道的情况:系统中没有电池,因此,当突然移除AC/USB时,关机顺序似乎无法正常执行。

    避免这种情况的唯一解决方法是在SYS引脚(>100uF)上增加大量的电容,或使用连接在BAT引脚上的小电池。 这将允许在下游电源导轨顺序下降时向其提供额外电流。

    在任一情况下,TPS6.214万和TPS6.5217万之间也可以增加额外的电容,以帮助保持交流电压,但此引脚上的UVLO将在UVLO+200mV下锁定,然后系统需要再次依赖SYS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我是上述客户,在使用TPS6.5217万B和TPS6.5217万BEVM时遇到了这些问题。
    除了您对电源突然断开时的行为的有效评论之外,无论使用何种输入路径(AC,USB或BAT), 请对EVM进行注释,因为它连接到交流输入外壳的5.0V电压,在该情况下,尝试使用PB_In关闭电源将产生“AC_EVM_POFF”示例跟踪中所示的关闭顺序。 (从未从交流输入中移除5.0V电源)。 就我个人而言,我期望的断电顺序与EVM使用5.0V电源供电的情况相同,该电源连接到“bat_evm_poff_pbin”中看到的BAT输入。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catalin,

    我从未看到过这些图像。 遗憾的是,它们不能位于Dropbox等云共享工具的服务器上。

    请使用类似于Polaroid照片的图标(名为"插入/编辑版材"),在e2e中嵌入的文本编辑器内附加您所指的图像,或者将图像放入PDF并附加PDF吗?

    我想,当我看到这个问题时,我会更好地理解这个问题:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../evm.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,


    感谢您的回复。

    请参阅随附的pdf文件范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catalin,

    您能否确认示波器上的哪些信道对应于TPS6.5217万器件上的哪些引脚,特别是信道2 (蓝色)?

    我看到:

    "绿色轨迹:VDD_CORE (DCDC3);

    黄色迹线:1.8V导轨(DDR导轨和其它)(DCDC1);

    粉色迹线:3.3V导轨(VLOD3–引脚40)"


    在原帖中,但未提及蓝色。 其他3个通道是否在每个 示波器镜头中都一直在探测相同的针脚?

    我觉得奇怪的是,除了罕见非常罕见的“PMIC异常关机”序列之外,每个图像中的通道2都显示4V/div的垂直刻度。 这意味着所捕获的电压之一大于12V,并且正在缓慢地降低。

    在我看来,在这种罕见的情况下,来自12V->5V电源的PGOOD信号在PMIC遇到故障之前会变低。 我在这里的建议是使用带PMIC_PWR_ENABLE信号的PGOOD,这样,如果其中一个信号变低,PMIC将正确断电。

    为了让我对您最近的问题发表评论,我需要看到在示波器上捕获的一些其他信号。

    我建议只保留1个断电速度过快的DC-DC或LDO轨(Ch2或CH4),同时捕获AC,PB_in/nReset和BAT。

    我需要查看输入内容,以便告诉您输出行为异常的原因。

    谢谢!

    Brian