This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.515万:器件在LCD和放大器驱动器之间的较长距离上关闭

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615683/tps65150-devices-shutsdown-at-longer-distance-between-lcd-driver

主题中讨论的其他部件:TPS6.515万

我们正在使用 TPS6.515万 LCD驱动器驱动显示屏。 我们使用与应用手册参考设计完全相同的设计。

 在驾驶员和液晶显示器之间的短距离内工作正常。

但其中一个新要求是将LCD面板和 驱动器之间的距离增加大约15 cm 长。

随着长度的增加,驱动器变得非常热,显示屏变为空白,所有输出电压降至0V。

让我们知道,长距离是驱动程序负载过大。 如何防止发热和关机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    您能否用示波器图解证明您所看到的内容? 您的系统的输入电压是多少? 我可以想象,较长的距离会导致VIN上的电压下降较高,这可能会击中UVLO,然后设备会关闭,但这需要证明。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    您是否可以在使用较长电缆的系统上再现VIN投放?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,布里吉特,

    很抱歉回复太晚。 即使没有电缆,电压也会在电源接通时降至4.88V,IC将变得非常热且无输出电压。 这是否意味着IC6.515万已经被宠坏了? 你有什么线索吗?

    感谢您的支持。
    此致,
    Sudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    请在IC打开时使用示波器直接测量IC上的输入电压。
    是否可能没有直接连接到IC的输入电容器?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特,

    我们在输入电压处使用22uf 16V电容器 接通电源后,电压将降至4.8V,通过C7测得。

    可能 是电容器C9,而C7可能已损坏

    此致,

    Sudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    感谢您的更新。 5V导轨上是否连接了其它任何设备,或者是否仅连接了TPS6.515万?
    如果只是这种设备,当您打开它时,它会消耗多少电流(应该是48 +/- 1 m A)??
    Brigitte和我问的示波器图如何,是否可以监控启动-关闭时刻(包括VIN,I (IIN)和VS)?

    谢谢!
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    您对此有更新吗? 如果您还有其他问题,请告知我们,否则我将关闭此线程。

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilona,

    我们正在输入电源操作TPS6.515万和监控处进行一些电容器更改。

    我们从上周五开始燃烧,我将继续在设备中燃烧1周。 如果没有问题,我将在下星期一通知您状态。

    此致,
    Sudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    感谢更新!

    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sudha:

    您能否给我们一个简短的反馈,以了解额外的输入电容器是否解决了问题?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ilona,

    使用附加盖时,系统保持稳定,不再出现加热问题。

    您可以关闭此案例

    感谢您的支持。

    此致,

    Sudha