This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:电源输出随输入电压范围的变化而变化

Guru**** 2597235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621166/lm3429-power-output-changes-as-input-voltage-range-changes

部件号:LM3429

问题:更改输出功率范围。  设计路径:电路设计是按照使用WeBench电路模拟器建立的设计指南线进行的。  电路驱动5个CREE系列LED的多串,设计规格为1.6Amps,Vled 3.05V的系列电流。  输入电压范围+10V - 32VDC。  输出功率通过LM3429 DIM信号针脚7通过微控制器PWM输出信号进行控制。  使用外部电源时,我得到以下读数:伏特,安培和测量瓦特。  

五          A          宽

15. 9.1 136.5
16. 8.3 132.8
17. 7.6 129.2
18. 7.1 127.8
19. 6.6 125.4
20. 6.2 124.
21. 5.9 123.9
22. 5.6 123.2
24岁 5.1 122.4
26. 4.7 122.2
28. 4.3 120.4
30. 4. 120

为什么LED串的输出功率不稳定为120W?  为什么在降低输入电压时功率会增加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lonnie:

    我可以问几个问题吗? 我看到了您的图表,但它们到底是什么? “V”表示电源电压读数,“A”表示电源电流读数,“W”表示电源电压读数? 或者您是否测量LED线串本身的V和A? 引脚不等于输出,测量也很重要,因为在高电流下,电缆之间会出现显著的压降。

     但这也是一个非常高的动力驱动器,所以很可能会发生其他事情。 是否可以获得电路的原理图,材料明细表和布局? 其中任何一个或全部都可能很重要,因此您可以分享的任何内容都会有所帮助。 Webench并不总是完全准确。 如果您不愿意在公共论坛中分享,我们也可以发送私人信息。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    彩色
    V和A是电源值。 W是根据电源设备值计算得出的。 底线这是灯具的输入电源。 电源线为16awg/2绞合,约3米(9英尺)。 灯具有两(2)串5个LED和一(1)串3个LED。 每个固定装置有三(3)个LM3429装置。 两个5LED串的目标电压和电流为15.25V @ 1.6安培,单个3LED串为9.15V@1.6amps 至于原理图,BOM和布局的共享,我们必须脱机和私人信息。 请告诉我我们的下一步。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lonnie:

    首先要做的事情如下:

    1.检查LED的实际电流,不要将输入电源用于输出功率(这将变得更加明显)。

    2.检查FET漏极波形并确保其为实心方波(以确保操作正确)。

    3.直接测量被测设备上的输入电压,以消除电线之间的压降。

    我这样说是因为如果它运行正常,并且对您看到的内容进行调节,可能是非常正常的。 有两个主要因素会影响输入功率读数:

    1.每个调节器的效率将随输入电压范围而变化。 在15V和30V之间  ,10 % 的效率差异并不不切实际,可能更多。 在该总功率级别下,两个电压之间的输入功率差异较大。

    2.电线本身。 例如,你有9英尺和两股,所以总共18英尺。 铜线电阻 为4.016欧姆/千英尺(16awg)。 因此,当您在4A输入电流下处于30V输入时,它们之间的电压降约为0.3欧姆,您将在电线中燃烧约1.16W (浪费功率)。 但当您在9.1A输入电流下处于15V输入时,您将有大约0.66V的电压降,并且您将在电线中燃烧约6W。 这是两个的5瓦差。

    请告诉我,当您检查前3个时会发生什么,我们可以确定是否需要了解原理图,BOM和布局。 如果我们需要,您只需向我发送朋友请求,然后我们就可以私人发送消息或直接交换联系信息。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 我将拆卸灯,进行一些测量并返回 给您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克林特;

    如何向您发送朋友邀请?  我需要我们两个人来查看原理图,BOM和最新的数据集。  期待您的回复。

    谢谢。

    Lon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lon:

    单击我的个人资料,然后单击"+Connect"(+连接)以发送朋友请求。 接受邮件后,您可以发送私人邮件并将内容附加到邮件中,或者我们可以交换您喜欢的直接电子邮件地址。

    此致,

    彩色