This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:请求查看原理图

Guru**** 2332530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617624/lm5575-request-schematic-review

部件号:LM5575
在“线程: LM5116”中讨论的其他部件

您好,

反相电源使用 TI 的LM5575设计

在以下附件的示意图中,分别设计了-13VDC和-16VDC输出的反向电源。

列出了输入和输出负载条件, 并且LM5575周围的组件值 已经计算,但不准确,因此我们将要求TI修复并检查电路。

我们设计了-26VDC,-42VDC和-58VDC输出,采用堆叠-13VDC和-16VDC反向电源。

我们要求TI检查此部件是否工作正常。

请参阅电路中使用的肖特基功率整流器数据表。

e2e.ti.com/.../8422.LM5575_5F00_CIRCUIT.PDF</s>5575

e2e.ti.com/.../2146.MBRS3100T3_2D00_D.PDF</s>3100

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请给我们一些时间来回顾原理图

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我相信底部LM5575 (U25)的VIN和GND之间的电压为106V。 U24将在VIN和GND范围内检测到86V电压,这将违反LM5575的ABS最大值

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,我应该使用什么产品来支持-58V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的输入电压为48V,那么您需要一个能够处理48+58=106V的转换器。 到目前为止,我还没有看到一个能够提供超过100V输入的集成交换机。 您可能需要使用回扫控制器(隔离拓扑)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TI:

    您的答案是,在LM5575的VIN和VOUT之间,U24和U25的电压差分别为90V和106V。 它表示不能在超过输入电压(75V)的情况下使用。

    U24和U25的电压设置为-16V,VIN和VOUT上的电压是否为64VDC,48VDC + 16VDC?

    堆叠的目的是将VIN + VOUT电压设置为LM5575的最大值。 它用于生成不超过输入电压的-13V和-16V的多个电压,并通过与串行连接来生成所需的电压。

    所附文件的EVM电路图中使用的电源模块的输入电压范围也是最大值。 80伏。 堆叠通过在电源模块之间的每个连接中使用二极管来完成。

    如果 遵循TI上述建议 ,则意味着我 无法使用EVM板中使用的电源。

    在我看来,考虑到LM5575的GND引脚,我认为48VDC + 16VDC是施加到LM5575的电压。

    如果上述情况不正确,我们将使用非隔离回扫控制器更改设计方向。

    所以,请你再作检讨和回应。

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2352.EVM_5F00_Power.pdf

    e2e.ti.com/.../0647.SW001A0C91Z.PDF

    很抱歉,我错过了附加EVM shematic的机会。

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与阶段无关。  它是VIN与IC接地之间的电压-输入电压,用于反向降压升压。  对于48n V输入,LM6675的最大负输出为-27 V。 我同意,您应该考虑反向解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    老实说,我并不很明白。
    在上图中,接地未连接到LM5575,因此我认为IC接地应为-16 V
    请详细说明,因为我不知道设备内部的块。

    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Arief Hernadi:
    由于结构问题,我们不能使用隔离的拓扑。
    您是否可以推荐TI的任何非隔离解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yang,

    不幸的是,我已经查看了控制器侧和开关侧,但我找不到任何能够处理超过100V电压的IC

    其电压高于100V的原因是,当您堆叠时,最后一个底部转换器的电压将是来自先前负输出的-16V,而不是来自GND
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不能使用回扫之类的隔离解决方案,您可以考虑将48 V输入电压低至较低的电压(例如12 V) 。这样您就有足够的净空来获得-58 V输出。  同时,我建议此时将您的每个转换器接地,而不是下一个较高(负极较少)电路导轨的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    按照TI的建议,在将48V直流降压为12V直流后,设计-26VDC,-42VDC和-58VDC存在一些问题。

    下面所附文档与TI的“从降压稳压器创建反向电源”相关。

    e2e.ti.com/.../slva317b.pdf

    本文件的内容如下。

    将上述公式与LM5575结合使用,

    VIN = 11 ~ 13VDC,输出电压=-26VDC

    ICL = 1.8A,

    IL纹 波= 1.8 x 0.25 = 0.45A,Dmax =方程式中的0.7 ,

    0.47A, 比我认为的低(Iomax = 0.7A),因此LM5575不能使用。

    如果上述计算正确,我认为需要3A / 75VDC或以上的降压转换器,其电流容量大于LM5575。
    请作为 TI方确认此部件,如果您无法使用LM5575,请推荐其它部件。

    所以,请你再作检讨和回应。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您的方程式是正确的。 您可以寻找更高输出电流的部件(我个人不支持任何符合您输入电压范围要求的部件)。 您可能需要考虑控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请推荐可产生-26VDC,-42VDC和-58VDC反向电源的TI控制器设备。

    每个功率容量均为最大值。 0.7A.

    输入电源为+48 VDC,但如果需要,可以降低到+12 VDC。

    所以,请你再作检讨和回应。

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    您是否可以向我们推荐TI的控制器器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨铁刚,您好!

    根据我的搜索,我们的控制器可以处理的最高电压为100V,即LM5116

    谢谢

    -Arief