This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5235万:DiSEqC电压振幅

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089524/tps65235-diseqc-voltage-amplitude

部件号:TPS6.5235万

您好,
我们正面临DiSEqC信号电压振幅的问题。 是否有办法将其提高到750 mVpp以上?
我们需要此功能,因为一些客户具有一些需要高达1 Vpp振幅的多开关。
非常感谢,致以诚挚的问候,
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您与我们联系。 有两种音调振幅可供选择,650mV和750mV。 它不能支持高达1V的振幅。 我能问他们为什么需要高达1V的振幅,为什么750mV或650mV不能满足他们的要求吗?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我将首先消除这一威胁。 如果将来有任何问题,请重新打开。 谢谢!

    BRS,
    卢西亚