请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ7.6952万 主题中讨论的其他部件: ISO1050
尊敬的专家:
如果我们想在并行操作中使用更多内置BQ7.6952万的电池组,您会发现为什么不建议使用它存在任何问题吗?
例如,一个BQ7.6952万处理24V (~8单元),并将其与另一个单元并行放置,以获得48V的总输出电压,依此类推。
我想到的一件事是通过CAN总线进行通信,其中的接地电位为第二组换档
因此,一个隔离的CAN收发器可能会解决这个问题。
谢谢,此致,
Andras Magyar