This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UC2843AQ:DC/DC DCM反向转换器功率级转换功能

Guru**** 2609805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM3481, UC2843A, UC2843AQ, UC2843, UC3842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/633998/tina-spice-uc2843aq-dc-dc-dcm-flyback-converter-power-stage-transfer-function

部件号:UC2843AQ
主题中讨论的其他部件:TINA-TILM3481UC2843A,UC2843UC3842

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好:

我是一名工程师,为 电动车辆设计直流/直流辅助电源。拓扑是DCM电流模式回扫转换器,我不知道功率级的转换功能。

我可以用 [Robert_W._Erickson_(auth.)]_Fundamentals_of_Power一书推断出CCM回扫转换函数,结果与 如何使用LM3481 Boost设计回扫转换器的参考类似,但我仍然对DCM转换函数感到困惑。

部件:UC2843AQD8RQ1

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DCM电流模式回扫转换器的传输功能可在本应用手册的第24页中找到: www.ti.com/.../slva059a.pdf


    UC2843A SPICE模型可从以下网址获得: www.ti.com/.../toolssoftware

    UC2843A模型的行为方式与UC2843AQ相同,可以帮助您建立电路模型。

    此致,
    Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Davit,你完美地解决了我的问题。
    但是,TI是否有关于如何设计DCM回扫的应用说明,例如如何设计具有LM3481 Boost的回扫转换器
    控制器,这是关于CCM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有许多电源设计研讨会论文可供使用,这些论文将更深入地介绍反向设计: http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml?HQS=app-gen-null-PSDResources-vanity-tr-psds-wwe

    为关键字键入"回扫",以进行更深入的搜索。

    采用回扫转换器设计的两个文档包括:  

    Flywback设计下的SMPS设计: http://www.ti.com/lit/slup261

    低功耗交流/直流转换器的控制挑战: http://www.ti.com/lit/slup325

    TI还提供了一个电源设计工具来帮助根据拓扑选择组件: http://www.ti.com/tool/powerstage-designer

    此致,

    Davit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持,现在我使用simplis&simetrix来模拟使用UC2843的回扫拓扑,并在TI下载SPICE模型,但模型没有此模型的符号。

    我可以在simetrix中使用此模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,

    Simplis /SIMetrix提供了有关如何安装模型的良好教程:www.simetrix.co.uk/.../0.0009万.html

    按照本教程了解如何在Simplis / SIMetrix中使用我们的PSpice模型。

    此致,

     Davit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在UC3842的数据表中,我可以看到错误放大器的应用。

    我有一个问题:

          如果我这样设计,如何计算薪酬的转移函数?

                 我通常使用:

                        I-=I+=0

                        V+=V-=2.5V

          开路集电极和电流源是否影响计算?

     该词具有更多详细信息(simulation.sxsch和计算公式)

    请转至您的申请,谢谢。

     

          

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在打开Word文档时遇到问题。

    但是,数据表中有一个详细的部分用于查找电压反馈回路补偿。 该部分是数据表第25页上的9.2 .2.10 ,电压反馈补偿(www.ti.com/.../uc3842.pdf)

    该部分包括有关功率级极和零,斜率补偿,开环增益和补偿回路的内容。 最后,数据表具有公式59,即闭环补偿增益传输功能。

    此致,
    Davit