线程中讨论的其他部件: BQ76PL455EVM, LAUNCXL-TMS5.7004万, BQ34Z100EVM, BQ76PL455A-Q1, BQ34Z100, BQ76PL455A
我已按照TMS570有源电池平衡电池管理设计指南中的说明,将EM1402EVM连接到TMS570。 我正在使用NCR1.865万B电池。 我已按照以前E2E论坛中的建议,将16节电池连接到相应的接头,并将4节电池连接到12V连接。
我正在GUI上得到响应,但主板无法平衡单元。 当我开始平衡时,单元14和16将相互反转, 例如 单元16在3.8V处和14在3.6V处,它将显示它们开关和过冲,显示单元14在3.85V处,16在3.55V处。
此外,单元14,15 和16的电压读数不正确。 所有其他单元格的读数都是准确的。
此问题已跨越 两个不同的EM1402EVM模块和两个不同的TMS570板,在所有配置中都存在。 这种情况发生时不会对Code Composer上的软件进行任何更改,包括在另一台计算机上重新安装和下载驱动程序。
请告诉我如何解决此问题。
谢谢你。