This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/UCC2.818万:UCC25.6304万

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635135/tina-spice-ucc28180-ucc256304

部件号:UCC2.818万
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,, UCC2.4612万UCC25.6304万UCC25.6303万UCC25.6301万

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

尊敬的先生:

TI是否为UCC2.818万,UCC2.4612万和UCC 25.6304万提供了Spice模型? 我只是找到了他们的简化模型。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    UCC2.818万:www.ti.com/.../toolssoftware提供了一个Tina模型。
    目前,只有一个适用于UCC2.4612万和UCC25.6304万的简化模型。

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,非常感谢,我会在simplis中尝试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ben Lough:
    我下载了UCC2.563万X简化模型,但它不是postfix .lb的模型,而是postfix .sxsch的简化原理图。 那么,您想帮助我们解决这个问题吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我会研究这个问题。 我还忘了提及UCC25.6304万提供了一个工作台模型,您可能会用到它:webench.ti.com/.../quickview.jsp

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当打开UCC25.6303万_simplis_trans.sxsch时,它指出模型已加密。
    因此,您是否可以给我一些建议,以了解如何为IC获取未加密的简化模型。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我无法提供解密模型。 您尝试模拟的是什么?

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:
    我正在尝试使用UCC25.6301万和UCC2.4612万设计400V-20V DC/DC转换器,现在由于加密模型,我无法使用simplis模拟电路。此外,我是否可以从 TI网站申请UCC2.4612万-1样例?
    感谢您的帮助!
    新宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UCC25.6304万的引脚RVCC能否与UCC2.818万的引脚接触以为其供电? 功率级为450W。

    谢谢!

    新宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Xinhong:

    UCC25.6304万的RVCC通常为12V。 UCC2.818万的UVLO阈值最大为12.1V。 最好是从UCC25.6304万的VCC轨上为UCC2.818万供电,并使用小型LDO进行调节。

    此致,

    Ben Lough