This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2004:充电时间

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2004E, BQ2004H, BQ2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/630135/bq2004-charging-time

部件号:BQ2004

我使用BQ2004E为4节镍氢电池(1万mah)设计了一个电池充电器。 我发现充电器在完全充电之前总是停止快速充电,时间数据表中的时间似乎会发生变化。 例如,我将TM1和TM2设置为低/低,快速充电安全时间应为325分钟,但始终在150分钟时停止,这是下一级别设置。 但如果我改为浮动/低档,应该是154分钟,快速充电将在69分钟时停止。

所以我实验中的快速充电时间是150分钟,69分钟,35分钟,17分钟,9分钟, 77分钟,37分钟,9分钟。 所有这些都只是应该有的一半时间。 有人能给我一个想法吗?

我还购买了一个使用BQ2004H的开发板,它做了同样的事情(同样的快速充电时间)。 但这只是应该有的四分之一时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2004发布已有18年时间。 我以前从未听到过计时器问题。 如果EVM只显示了预期时间的四分之一,我认为其他端接方法可能会启动并停止充电,或者电路板组件值错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,还有一个问题是,如果电池充满电,当我重新连接电源时,主板不应该再为电池充电,对吗? 但当我重新连接电源时,主板仍可以为电池充电一个周期。 这是否意味着芯片无法为电池完全充电? 或者即使电池已满,它也会充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新连接电源后,充电器将重新开始充电布线。 无论是否充满电,因为客户可以更换具有不同电压或特性的蓄电池。