This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:从外部文件将新化学品ID编程到BQ34Z100-G1中

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629788/bq34z100-g1-programming-a-new-chemical-id-into-the-bq34z100-g1-from-an-external-file

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQ7.835万BQSTUDIOBQ34Z100

您好,

我们已使用在线工具为我们的电池获取新的化学品ID,即2133。

在Battery Management Studio的Chemistry编程中 ,Chem ID 2133不可用。  有一个按钮"从外部文件更新化学"我尝试使用。 我已经下载了包含ChemUpdate597的sluc564do和包含各种文件的sluc261,其中似乎包含ID2133的化学成分。  很遗憾,我不知道如何使用此信息。 我是否需要运行"Chemical Updater-597-windows-installer"?

如果您能为将化学品ID2133纳入BQ34Z100-G1提供任何指导,我将不胜感激

谢谢!

Alan Ogburn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alan:
    复制chemupdater www.ti.com/.../sluc564中包含的文件 ,并将下面您自己计算机目录中的现有文件替换为已复制的文件,您将能够看到chem id 2133以在量表上进行编程。

    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry

    我希望这能有所帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您提供说明,但请查看上面的屏幕截图,因为 有些内容不起作用。

    如您所见,Chemistry文件夹中的新文件复制到OK,但当我打开BQ Studio进入Chemistry时,根本没有ID列出。

    我尝试了一些简单的事情,比如重新启动BQ工作室和重新启动电脑,但它们没有什么区别。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx,它不起作用,我刚刚发布了一个回复,其中包含一些屏幕截图,说明了发生的情况。
    我期待收到您的回复。
    谢谢!
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    您的屏幕截图帖子显示bq7.835万。 该设备使用CEDV,不使用chem ID,因此您不应尝试在那里对chem id进行编程。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    当然,您是对的! 我们的电路中有两个芯片,我被插入了错误的芯片。

    我当时确信,当我连接到BQ34Z100G1时,一切都正常。  但它仍然没有。

    深入探讨一下,我们似乎需要bqstudio 1.3 .54.1 或更高版本,并且我们只拥有bqstudio 1.3 .54。

    我将下载最新版本并了解我们的发展方向。

    请参阅随附的屏幕截图,这次连接到BQ34Z100-G1。

    谢谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx,您好!

    我们安装了1.3 54.1 ,现在来自ChemUpdate597的新化学文件如预期的那样出现。

    感谢你的帮助。

    此致,

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用新型化学ID2133,我们的电池容量准确度仍然很低,15 % 估计会低估全部电量。

    所附图表显示在放电> 驰豫>校准循环期间从BQ34Z100-G1记录的数据。  特别令人感兴趣的是登记开始收费方面的拖延。  蓝色轨迹是BQ芯片测量的电流的积分。

    在第二页上,是Digatron记录的充电,用于在循环过程中为蓄电池充电/放电。  可以看到BQ集成电流和Digatron记录之间非常一致。  这意味着问题不是由于BQ34Z100的电流校准不良引起的。

    e2e.ti.com/.../Plots-BatA4-13_2D00_10_2D00_2017.docx

    请您说明这里出现了什么问题。  改变化学并没有产生重大的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,

    更改chem id后,您必须运行一个学习周期,然后量表才能准确。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我发送给您的图解是新化学ID的学习周期的结果。

    我遵循的程序是:

    1. 将蓄电池在C/5 (7A)处放电至最小电压,锥形电流为300mA
    2. 将电池放几个小时
    3. 选择it_enable以启用阻抗跟踪
    4. 以C/5 (7A)为蓄电池充电至最大电压,锥形电流为100mA
    5. 放松电池3小时
    6. 将蓄电池在C/5 (7A)处放电至最小电压,锥形电流为300mA

    我认为此程序符合应用报告SLUA597 -'Achieving the Successful Learning Cycle'

    这是电池使用新化学品ID进行的第二次循环,容量错误是围绕15 %。

    让我困惑的是,'RemCap'在大约5Ah的电池电量不足之前不会开始登记充电,这种差异与观察到的总容量误差大致相同。  请仔细看看这些图解,我想你们会明白我的意思。

    谢谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan

    您的电池是铅酸电池还是锂离子电池。 对于铅酸,量表的预期准确度误差为15 % 或更低。

    但是,如果您使用的是锂离子电池,并且最大错误为15 % ,我建议您按照以下步骤重新进行测试:

    -编程defualt srec。
    -使用您的设置配置量表
    -编程chem id
    -启用它
    发出重置命令
    -使用c/7放电至空
    -重置5小时
    -充电至满量并确保FC已设置。费率无关紧要
    休息2小时
    -使用c/7放电至空
    休息5小时。

    如果学习仍然失败,请确保使用bqstudio进行记录。 在学习结束时发送日志文件和gg文件。请连续而不是分批创建日志。

    谢谢
    Onyx


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    首先,对于未能尽早收到数据,我们深表歉意。

    我按照您的指示完成了一个学习周期,结果很好-比1 % 错误更好。   此文件的日志文件和.gg文件已附加。

    e2e.ti.com/.../BatA4_5F00_postcal_5F00_20_2D00_10_2D00_2017_5F00_bq34z100G1.gg.csv.txt

    e2e.ti.com/.../bq_5F00_Bat_5F00_A4_5F00_discharge_5F00_and_5F00_learning_5F00_23_2D00_10_2D00_2017.log

    在成功的学习周期后,我还使用相同的电池运行了单独的充电/放电周期,具有分步放电特性,这表明存在一些问题。  从数据来看,当电池的电压低于每电池3.5V 时,如果放电电电流停止一段时间,则电池似乎已耗尽。该数据也随附,同时还有Digatron记录的电池容量记录。  

    我不知道 电池电量耗尽时的电压 是由化学品ID确定的,还是在我们可以单独设置的参数中。

    最后,bq34z100中的电流校准的系数为2,即表示500mA实际上是1000mA。

    e2e.ti.com/.../BatA4-Stepped-discharge-31_2D00_10_2D00_2017.pdfe2e.ti.com/.../bq_5F00_Bat_5F00_A4_5F00_chg_5F00_then_5F00_stepped_5F00_dsg_5F00_31_2D00_10_2D00_2017.log</s>2017.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    我查看了您的文件,很难就一定出现的问题得出结论。

    当电池处于静止状态时,仪表确实运行了rem帽模拟,导致从20 % 周围跌落至1 %。 我怀疑该设备在最后一组电阻网格点获得了较大的电阻值,从而使SOC下降。

    有几个实验我想让你们一个接一个地运行:
    -第一种方法是重现此测试,以查看是否可以复制此行为。 在开始测试之前和测试完成时提取gg文件。 我想检查上次运行的平均值和电阻值,以验证设备是否获知了一个较大的错误值。
    第二个实验将重复测试,但在Pack配置B寄存器中禁用DODWT标志,并在开始测试之前发出重置命令,以查看是否发生问题。
    -第三个实验是重复测试,但禁用包配置B寄存器中的“VconsEN”标志,并在开始测试之前发出重置命令,以查看是否出现问题。
    ---最后一个实验是重复测试,但禁用包配置B寄存器中的FConven标志,并在开始测试之前发出重置命令,以查看是否发生问题。

    您可以在不同的软件包上同时运行所有4个测试,以避免延迟。请确保在所有4个测试开始之前和测试完成之后提取gg文件。

    如果您有疑问,请告诉我

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    感谢您提供测试说明。 我正在处理这些问题,只需在禁用了DODWT标志的情况下获得充电/放电周期的结果。 对于下一个测试,您希望我禁用“VconsEN”标志。
    但是,我是否应该先将DODWT标志设置为true?
    同样,在我上次执行测试时,我应该在禁用FConven时将VconsEN设置为真?
    谢谢!
    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    由于我们尝试查找哪一个标记是罪魁祸首,其他标记应处于问题发生时的状态,而相关测试具有所需的标记被翻转。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我终于把所有的数据汇总起来了。

    除了日志文件和gg文件外,我还绘制了每个测试的比较图,说明了bq34Z100中的RemCap与Digatron记录的安培小时数。 每个图形还显示bq34Z100 指示的电流和Digatron电流,这表明bq电流校准正确且数据同步。

    我期待收到您的回复。

    非常感谢,

    艾伦

    e2e.ti.com/.../Test-data-for-Onyx-bq34Z100G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    三个测试中的任何一个是否纠正了您所看到的问题。 因为时间太长了,我不记得是什么问题。 您能否解释问题所在,并查看您运行的任何实验是否解决了问题?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    您是否收到了我在星期五发送给您的信息(全部在zip文件中)?

    我运行了所有测试序列,并按照指示禁用了各种标志,并在每次测试之前和之后向您发送了所有日志文件。

    这些旗帜几乎没有什么不同。  发生的情况是,即使设备正在正确读取电流,bq34Z100报告的剩余容量(RemCap)也非常低。  我在上一封信中附上的图表很好地说明了这一点。  我们使用Digatron记录电流和充电,我将Digatron结果叠加到图形中的bq34Z100结果上,以便进行直接比较。

    到目前为止,我们已经用正确的化学方法进行了编程(你帮我完成了这项工作),并 按照你的说明运行了学习周期。  第一个学习周期始终正常,RemCap中显示正确的容量。  但是,一旦我们开始使用蓄电池,它就不可避免地会在RemCap中造成不正确的步进减小。  在高电流放电时,它甚至会在放电开始后不久将RemCap切换为零,使燃油表完全无用。

    在我看来,要么是我们所发现的燃油表存在问题(如果有很多人在使用,则不太可能),要么是设置存在根本问题。  我觉得我们真的需要你们的帮助来解决这个问题。

    请查看我在星期五给您发送的数据。  如果您没有收到,请告知我,我将重新发送。

    谢谢!

    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan,
    很抱歉,我未能进一步了解这一点,因为我已被分配到其他任务。 我拥有此设备支持的同事将审阅您的文件,并将在下周中回复您。 我将与他协调,看看我们能弄清楚什么。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的持续支持。  非常感谢。

    艾伦