This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:将UCD3138PFCEVM-026重新配置为交错PFC或无桥PFC的固件源代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629556/ucd3138pfcevm-026-firmware-source-code-for-reconfiguring-ucd3138pfcevm-026-into-interleaved-pfc-or-bridgeless-pfc

部件号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他部件:UCD3138

请提供PWR026 PFC EVM的源代码,该代码在'Signing a UCD3138 controlled bridgeless PFC (签署UCD3138控制无桥接PFC)'文档中引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    可从TI.com下载固件,网址为:

    http://www.ti.com/tool/ucd3138fw-pfc

    功能

    此固件本身支持以下功能:

    • 创新的ZVS/Valley开关算法可提高轻载效率并降低THD
    • 集成的逐周期保护可为过压,过电流,电流过大,通电浪涌电流提供保护
    • 可轻松重新配置为双相交错PFC或无桥接PFC
    • 集成的功率计量功能消除了专用的功率计量芯片
    • 8倍过采样和创新的ZVS/Valley切换可提高轻载效率和THD
    • EMI x-cap补偿,帮助简化系统设计。
    • 快速AC跌落检测
    • 非线性数字控制
    • 用于交错PFC的自动电流平衡
    • 通过选择性喷射减少电流谐波
    • 特殊的脉冲模式可提高效率
    • 占空比推进梁前进控制
    • 动态回路补偿

     包含的内容:

    • 板支持包(BSP)
    • 用户指南

    希望这就是你所需要的。

    此致,

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对此有补充问题。固件已从该链接下载。
    现在的问题是,此固件是否可以与“Fusion Design Offline (Fusion脱机设计)”一起使用,这有助于为基于UCD3138设备的PFC解决方案生成系数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要Fusion Digital Power Studio:
    www.ti.com/.../FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO
    Fusion设计工作室已拆分,现在支持其它TI器件。