This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:5.01 声明

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629453/lm3478-cmrt5-01-declaration

部件号:LM3478

您好,

我能否获得TI最新的CMRT声明表?

客户正在使用LM3478MMX/NOPB,我发送了以下链接,但被拒绝:

http://www.ti.com/quality/docs/materialcontentsearch.tsp?PCID=20.067万&OPN=LM3478MMX/NOPB&partNumberType=IC&siteCode=1563#resultstable</s>3478 1563

 

此致,
公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将您的电子邮件留在此处。 我们将通过电子邮件与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    felix.keng@arrowasia.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请将最新的5.0 l 公司级CMRT发送至ec@totalpartsplus.com。

    谢谢你

    Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sara:

    所有可用的环境数据均可在以下链接中找到。
    www.ti.com/.../environmentalhome.page

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    你过得怎么样? 到目前为止,我没有收到5.01。 您发送了吗?

    Thx

    此致,
    公里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    有关LM3478的CMRT的详细信息,请联系Owen Pan (owen-pan@ti.com)。

    谢谢!

    Garrett