This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SOH计算要求

Guru**** 2559570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/634534/bq34z100-g1-soh-calculation-requirements

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100

针对已锁定的问题(https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/34.9402万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SoH%20calculation),我们希望收到您的反馈(我们尝试了TEC推荐的方法,但未从bq34z100获得正确答案)。 据我们所知,我们满足进入放松模式的所有要求,但看不到OCVtaken标志更新,也看不到Qmax更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iker,您好!

    您能否总结一下,这是一个新的帖子,会出现什么问题? 您是否遇到学习周期问题或SOH计算错误问题。 您是否有描述问题的日志文件和gg文件?

    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    一旦将黄金映像加载到bq34z100并且我们的系统正在运行(实际上它已经运行了一年左右),我们就会遇到Soh计算问题。 事实上,在正常操作条件下循环蓄电池后,我们仍然无法看到SOH更新(每个蓄电池都显示SOH=SOH 100 %)。 几 个月前,我们针对低温操作运行图像优化循环,它运行良好。 现在的问题是SOH更新,因为我们认为我们满足了放松模式请求和进一步激活标记的要求,但仍然看不到结果。

    请查找附加的黄金映像配置文件和生成的文件。

    此致

    e2e.ti.com/.../3AhBattrevG.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:

    请您注意并向客户提供建议吗?

    如您所见,客户已因此问题而锁定。
    如果您需要其他信息,请咨询我,我将确保您收到该信息。

    提前非常感谢。

    此致,
    Massimiliano de Cristofaro
    德州仪器(TI) FAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iker,您好!
    我建议您运行一次修复循环,以便仪表学习Qmax并更新电阻表。
    -您可以直接使用50 % ,休息5小时充至全部时间,休息2小时以获取Qmax更新,然后出院以获取Ra更新。 重复此过程3次,因为您已启用Qmax和Ra滤波值。
    或者,您可以将更新状态更改为00,将RaflLAG更改为ff55和FFFF,然后运行优化学习周期。这将禁用筛选器并允许学习,就像您从头开始重新开始一样。 如果您将更新状态设置为00,请确保发送it enable命令。

    确保在测试前后记录数据并提取gg文件

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的快速回复。

    1)对于第一个解决方案,您是指我们需要再次执行学习周期,还是只是我们需要满足的操作条件才能获得Qmax和Ra表更新?

    2)对于第二个建议,我们是否应按照文档SLUBD0中的说明继续进行真正的"优化周期",上传2个温度日志+配置文件+*。gg.csv文件; 或者,对于正常学习周期(如bq34z100-G1数据表中所述,允许您达到"LearnedStatus=0x06"的周期),这是否足够?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iker,您好!

    学习周期的作用只是更新Qmax和阻力。 在生产过程中的第一个学习周期完成后创建黄金文件后,您只需让量规在现场学习Qmax和RA即可。
    现场Qmax更新的条件是至少有37 % 的设计容量保留或输入电池。 此电荷或放电应介于两个放松期之间。

    如果您一直没有进行Qmax更新,则只有一个Qmax更新将是不够的,因为已有Qmax筛选器,可限制仅在一个周期内Qmax可更改的数量。 所以这就是为什么我在第1点说运行几个循环以使Qmax收敛到实际值。

    第2点涉及禁用筛选器,这与从头开始运行学习周期基本相同。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    "Qmax更新在现场的条件是至少有37 % 的设计容量离开或进入蓄电池。 此充电或放电应介于两个放松期之间。"

    我们通常在20到60 % 的SoC之间工作以延长电池寿命,但我们每月将电池充电至100 % SoC,因为我们认为这是进入放松模式的刺激因素。

    1)您想要解释的是,我们需要进入一种放松模式(例如在SOC=SoC 0 % 时),然后充电到100 % ,等待进入另一种放松模式;然后放电到SOC>= 37 % ?

    2)"进入蓄电池"是什么意思?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iker
    1.是的
    2.我指的是将过电荷注入电池或从电池中取出,即充电或放电。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的回复。 最后一个关于您的建议的问题:

    是否需要到达0 % 进行OCV测量,或者是否可以在10 % 处削减充电和放电流程? (这将使我们在最终现场应用方面受益)。

    进入其中一种放松模式时,我们到达100 % 没有问题,但正如我所说的,是否可以在10 % 进入另一种放松模式? (我看不到它在数据表中的任何地方写着)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iker,您好!
    必须有设计容量的90 % (已通过收费)才能进行初始黄金学习,或有设计容量的37 % (已通过收费)才能进行现场学习。

    因此,如果您的电池为1000mA,则您必须在充电或放电方向上累积900mA的电量。 它必须是充电或放电,而不是两者
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我仍然无法清楚知道如何预先定位。

    几个帖子之前您提到Qmax更新必须在两个驰豫期间之间进行,以允许算法收敛。

    这两个(或更多)放松期,何时需要进行? 在放电或充电过程中都需要进行?

    即在充满电的放电过程中:

    在100 % 处"放松1"

    在SOC=SOC= 60 % (因为高于37 %)处的"Relax 2"(松弛2)

    该情景是否适用于现场SOH更新?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Iker

    Relax 2应在50 % 进行,因为您的电池可能已老化,60 % 可能不是实际的60 % ,因为您的Qmax从未更新。

    同时检查确保您不会在您的记事牌的平坦区域放松。
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    我们已经进行了推荐的测试。 我们在SOC=OCVtaken开始测试,等待标记100 % 将状态从'1'更改为'0'。 然后以0.4C的放电速率将电池组放电至SOC=OCVtaken 50 % ,并等待OCVtaken标志更新。 但标志未更新,我们无法看到任何SOH更新。

    我们的电池组化学特性为LiFePO4,并且已运行优化的周期(如果这可以帮助您解决问题)

    对可能出现的错误有任何猜测?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于LiFePO4电池,需要注意的一点是,它们具有非常平坦的放电剖面,具有广泛的不合格电压范围。 如果细胞位于不合格区域内,则Qmax无法更新,这可能需要100 % 出院才能更新您的细胞上的Qmax。 您可以阅读Qmax以查看它是否正在更新。 如果Qmax更新,SOH应更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanki You Tec,

    我们猜想这可能是由于平面区域而发生的。 我们将尝试将SoC降低到低电压区域,以检查其是否工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我们使用100 % 化学曲线的倾斜区域(0 10 %)执行了上述过程,但仍然没有反应。  我们已监控与Qmax更新序列相关的变量,如OCVtaked标志,FIRSTdod,LearnedStatus,QEN,VOK,但这些变量不会按预期更改值。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iker,您好!

    感谢您执行上述流程。 请发送单元格数据表,测试的完整日志和您的senc文件,以便进一步分析。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iker,您好!

    由于自上次响应后经过的时间,我要关闭此线程。 如果您有机会获取这些日志,请启动新线程,引用此线程,并附上单元格数据表,配置详细信息,测试的完整日志,使用的ChemID (如果有)以及您的gg.csv文件。

    谢谢!

    此致,
    Bryan Kahler