This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1学习周期失败

Guru**** 2412040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/635346/bq34z100-g1-bq34z100-g1-failed-in-learning-cycle

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQ34Z100

大家好,

我正在使用BQ34Z100-G1在Odyssey铅酸100Ah AGM 31-PC2150电池上。

ChemID是0803,根据TI GPC化学ID计算器,它应该会给出7 % 错误。

并联电阻为100微欧姆,标度为8,仪表已正确校准(t,I,V)。

我在C/5 (20A) CC中进行了三次充电/放电循环,更新状态/后钟状态仍为4,

最大错误为100 %。 BQ34Z100-G1检测完全充电和放电,VOK和QEN处于激活状态。

有人能告诉我发生了什么吗?

附件是上次充电/放电周期的srec和bqStudio日志文件。

二手设备:BK8514电子负载组和Odyssey 20A便携式电池充电器。

谢谢!

Svetoslav

e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_G1-and-Odyssey-31_2D00_PC2150-AGM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Svetoslav,
    您是否已将您的设计容量正确设置为数据表中单元的标称容量。请使用c/7进行放电。C/5正好在阈值上,这可能会导致学习失败。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    我将在星期一进行C/7放电

    谢谢!
    Svetoslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    将C/5比率更改为C/7比率后什么也不会发生。 在放电循环结束时,BQ34Z100-G1显示12 % SoC处于10.5V的电压切断状态,然后降至0 % SoC,大约20分钟后,它升至18 % SoC,VOK变为零,MaxError仍为100 %。

    TI Impedance Track技术表示,设计能力将在第一个放电周期后学习。 在我的案例中,为什么它无法学习设计能力? 这不是硬件问题,BQ34Z100-G1的Coulomb计数正确,电压校准正确,温度正确,我不知道BQ34Z100-G1有什么问题。

    我还有一个关于设计电阻参数,气体测量等级,IT Cfg子类的问题。 没有说明此参数的用途以及如何设置? 在我的案例中,电阻为17毫欧姆。

    谢谢!
    Svetoslav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Svetoslav,

    您能否发送最新学习周期(C/7速率)的更新日志,SREC和Cell数据表以供进一步分析? 谢谢!

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_G1-Log.zipHiBryan,

    附件是一个zip文件,其中包含BQ34Z100-G1 srec,数据闪存csv,bqStudio日志文件,该文件具有C/7放电比率和电池规格下的一个完整充电-放电周期。 它是Odyssey 12V汽车AGM 31-PC2150,C20的容量为105 Ah。 这是一个新电池,我用它完成了七个完整的放电周期(五个在C/10上,两个在C/7上),最高电压为10.5V。 Enersys说,电池将在大约10个周期后获得完全的性能,我确认了这种行为。

    谢谢!

    Svetoslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Svetoslav,

    检查文件后,需要修改一些设置。

    请将FC更改为-1。 这将允许量规根据锥度电流条件进行锥度测量。

    锥度需要大于Chg/DSG电流阈值。 当前,Chg电流阈值设置为125 MAMP,锥形电流设置为100 MAMP。 请尝试将锥形电流设置为300 mA。

    还需要将退出电流设置为小于充电电流的值。 请将退出电流修改为80 mA。

    进行这些更改后,请通过以下步骤在您的设备上重复学习周期:
    0.导出GG文件(供以后比较)
    1.启用它
    2.发送重置命令(0x0041)
    3. C/7排放为空
    4.休息5小时(重要)
    5.确保在过去5小时内已更新了DOD0
    6. C/2充满电
    7.休息2小时(重要)
    8.确保Qmax和DOD0在过去2小时内已更新
    9. C/7排放为空
    10.休息5小时(重要)

    请告诉我这是否能解决问题!

    此致,
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:

    您要将FC参数更改为-1,您的意思是“FC Set”(FC设置)字段吗?
    其余的都很清楚,我会这样做的。

    感谢您的合作,
    Svetoslav