This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3606-33:电池新鲜度密封激活

Guru**** 2593650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658420/tps3606-33-battery-freshness-seal-activation

部件号:TPS3606-33

查询与电池新鲜度模式激活有关。

 我们将按照以下顺序激活BFM模式

我们需要知道:

  1. 在我们执行步骤5 (Drive MR Low)之前,PFI (步骤3)保持高位的建议时间是多少。
  2. 此外,我们还面临一个问题,即当蓄电池电压(VBAT)低于2.9V时,IC无法进入BFM模式。

 

请就上述问题向我们提供指导。

TPS3606系列的电池新鲜度密封件断开备用电池与内部电路的连接,直至
这是需要的。 这可确保在将最终产品置于时,连接到VBAT的备用电池是新鲜的
使用。 以下步骤说明了如何启用新鲜度密封模式:
1.连接VBAT (VBAT > VBAT (MIN))
2.接地PFO
3.将PFI连接到VDD或PFI > V (PFI)
4.将VDD连接到电源(VDD > VIT)
5.接地MR
6.关闭VDD
7.进入新鲜度密封模式,可以断开PfO和MR的连接。
当应用VDD时,蓄电池新鲜度密封模式将被复位的正向边缘禁用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam,

    1.将VDD连接到电源后,驱动/MR LOW。 此操作没有时间要求。 必须大于5us才能识别VDD。

    2.输出电压是否低于V (SWN)且Vbat大于Vdd? 请提供事件的范围捕获,以帮助澄清可能发生的情况。 我将尝试与您一起进行故障排除。 谢谢!

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BFM-mode-using-TP3606.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我随附了PDF,解释了我们的问题。 我还附上了我们实施的电路图。
    我们可以通过电话或视频电话来了解问题面手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam,

    当VDD断电时,进入蓄电池新鲜度密封模式。 您能否在范围捕获中提供VDD和Vout跟踪? 其理念是遵循电池新鲜度密封步骤,然后在VDD断电时密封电池新鲜度。 当VDD重新通电时,蓄电池新鲜度密封被禁用,然后可在需要时使用蓄电池。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

      1)正常

     2)我已检查电压。 请参阅随附的文件。 它随范围捕获一起上载。 输出电压为3.16V,应在VSWN范围内?

     在MR引脚变低之前,通过输出引脚的电流会变低的原因是什么?

     是BFM还是其他模式?e2e.ti.com/.../BFM-mode-using-TP3606-update-190218.pdf</s>19.0218万

    此致,

     Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautam,

    输出电压应为Vdd,直至Vdd降至V (SWN),然后将Vout切换至Vbat。 每个范围捕获中的Vbat是什么?

    Vdd下降时,输出电流将下降。 这是正常的。 一旦Vdd降至V (SWN)以下,Vout将切换到Vbat,这可能导致Vout在电压中跳升,具体取决于Vbat与Vdd相比的值。

    手动复位被从内部上拉至VDD或Vbat,具体取决于切换至电路中的哪个。 这也连接到Vout。 手动复位不会影响输出电压或电流,它是Vdd或Vbat。 只要输出电压仍在规格范围内,设备就可以正常工作。

    请相互检查Vdd,Vbat和Vout电压,以确定设备输出是否正常工作。 如果Vout未遵循Vdd或Vbat,请告知我。 谢谢!

    -Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

     我对TPS3606再次有疑问。  如您所知,我们正在使用此部件和BFM功能。 以下是查询。

    1)我们检测到PFI针脚上的辅助电源电压下降。 一旦此PFI的电压低于Vpfi,PfO将中断微控制器。

    2)微控制器将连接到PFO的引脚转换为输出并接地。

    3)微控制器通过另一个GPIO引脚驱动PFI引脚High。 (这是为了将IC置于BFM模式)。

    并遵循将TPS3606放入BFM的其他后续步骤。

    查询在此步骤3中。 由于PFI被驱动为高电平(高于Vpfi),因此TPS3606应尝试将PfO输出引脚驱动为高电平。

    但与此同时,微控制器已将PfO引脚固定到接地。

    这种相互冲突的驱动电平是否会对TPS3606或微控制器造成任何问题?

    PFI输入 输入通过二极管ORing驱动。 请参阅随附的示意图说明。

    此致,

     Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautam,

    在步骤2中对PFO进行接地时,尚未应用VDD。 执行此步骤后,应该没有损坏。 在完成其余步骤后,进入新鲜度密封模式,然后可以断开PfO和MR。

    请告诉我,如果设备没有运行,您希望在执行这些步骤后设备是否运行。

    -Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我的查询在步骤3中。
    在步骤3中,当输出PFO被强制接地时,我们将PFI输入插入高位。 (尽管TPS3606会尝试驱动PFO高电压,因为PFI被驱动为高电压)。
    希望您理解我的疑问? 正在等待您的回复。

    与此同时,我们又注意到一个问题。
    在某些情况下,监控输出VOUT在通电时不提供任何输出电压。
    尽管PFI和VDD的电压较高,但输出电压显示为低。
    我已注意到TPS3606引脚上的各种电压,并在下文中提及它们。

    输出电压:0.291V
    VDD:3.293V
    接地:0V
    MSWITCH:0.221V
    PFI:1.421V
    PFO:0.06V
    MR:0.288伏
    WDI:0.288伏
    复位:0.004V
    VBAT:3.6V

    当输入此错误状态时,即使在多次开机关机循环后,卡也无法开机。
    我们必须断开卡与系统(包括电池)的连接才能使其正常工作。
    您能告诉我们问题可能是什么吗? 为什么即使VDD和PFI上提供了正确的电源输入,Vout也不能提供正确的电压?

    等待快速回复。
    谢谢!
    此致,
    Vinayak

    注意:与您共享的上述信息是保密的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak,

    这是将设备置于电池新鲜度密封的正确顺序。 有一个内部开关可将蓄电池切换至电路之外,因此在正常通电期间VDD出现之前不会发生泄漏。 您是否看到此序列导致设备出现错误行为?

    接通电源时,输出电压不得低于VDD或Vbat。 您能否提供定时范围捕获,显示在蓄电池新鲜度密封序列期间,输出电压下降的时间?

    注意:这些E2E论坛是公共论坛,意味着任何人都可以看到此信息。 有关机密或敏感信息,请直接发送电子邮件至michaeldesando@ti.com

    -Michael