This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万:UCC2.818万D

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659058/ucc28180-ucc28180d

部件号:UCC2.818万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0779万UCC2.7524万UCC2.7531万

尊敬的TI团队:

           我们正在按照相同的TIDA-0.0779万设计开发3.5kW的PFC。 现在,我们正在根据TIDA-0.0779万中所述的指南对PFC进行测试,在我们对90VAC@4.5A上的初始输入电流(无负载)切换PFC进行初始测试期间, 然后,我们将交流线路电压增加到120VAC开关式PFC,当时初始输入电流为6.5A,无负载。在此之后,我们尝试使用150Vac线路电压,MOSFET短路,DriverIC ucc2.7524万当时初始输入电流也出现故障 当时大于20A。

请建议上述解决方案。

谢谢  

Ganesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-0.0779万设计仅适用于190V及以上版本。 当系统以230Vrms打开时,系统是否正确通电? 您是否按目前的方式运行设计,或者您是否为VCC提供外部电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,最初我们逐步打开系统步进90VAC,120VAC,然后我们尝试150Vac PFC系统MOSFET也与驱动器IC短路。 此外,我们还从线性电源12VDC提供外部Vcc (电源)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否先打开交流电源,然后再打开外部VCC电源。 在此通电顺序下,是否存在电源故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我通过更换新的PTC解决了这个问题,但我们在负载调节方面遇到了问题。当我们将PFC置于390VDC/0.72A负载时,工作正常,但在尝试1A及更多输出后,输出电压线性降低到325VDC,我们也有 另一个问题是,当我们使用0.5A进行负载测试时,输出电压在1小时运行后增加到397VDC,如果需要,请建议更改  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们将这两个问题分开。

    对于第一个问题-您能否查看PFC电感器电流并查看您是否在逐周期限制控制器的电流? 我认为您可能需要更多的PFC电流,而不是它的设计用途。 我建议您放下电流感应电阻器,尝试看看它是否能解决问题。

    问题2:

    我还有一些其他问题:

    您是否在VSENSE分压器上使用1 % 电阻器? 另外,您使用的串联电阻器有多少? 电阻器的额定电压是否与您使用的电压间距相符?

    PCB的温度是多少?或者您正在测试的环境温度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Viswanathan:

              对于问题1,我们在负载端(PFC O/P)的增加不超过1A,并且我们 尝试增加超过1A,但在这种情况下,产生一些噪音的PFC部分和其他应用微控制器被重置。请建议最佳解决方案。

               问题2: 是的,我们 将串联使用1 % 电阻器和3个电阻器。 我们还保持了额定电压间距。

    测试环境温度:28度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Viswanathan:
    尚未解决我在这方面的问题,而且现在我们面临MOSFET驱动器IC的问题Vcc和GND上的频繁故障变得短路(我们使用的是ucc2.7524万驱动器IC而不是ucc2.7531万),到目前为止,我们已经解决了4个具有同样问题的IC。 请就这一问题提供一些解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查ISENSE引脚并知道在每个开关循环结束时此引脚上的电压是多少? 我怀疑您跳闸过电流限制可能是由于噪音或其他原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Viswanathan:
    尚未解决我在这方面的问题,而且现在我们面临MOSFET驱动器IC的问题Vcc和GND上的频繁故障变得短路(我们使用的是ucc2.7524万驱动器IC而不是ucc2.7531万),到目前为止,我们已经解决了4个具有同样问题的IC。 请就这一问题提供一些解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会给你们回这份报告
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,VA,

    Sattanathan先生发布了一个关于此问题的问题,我们正在通过该线程进行处理: e2e.ti.com/.../67.3255万

    我建议您关闭此线程,让我们来回答他对上述线程中驱动程序的担忧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的驱动程序问题似乎正在以下主题中得到解决: e2e.ti.com/.../67.3255万 请确认
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题似乎已在以下主题中得到解决: e2e.ti.com/.../67.3255万

    我将关闭此链接,您的驱动程序问题将在所附的线程链接中得到解决。

    VA