This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2813-3:定制的电池供电PWM LED驱动器,用于红外点跟踪应用

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2813-3, TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657908/ucc2813-3-bespoke-battery-powered-pwm-led-driver-for-ir-point-tracking-application

部件号:UCC2813-3
主题中讨论的其他部件: TL494

我希望使用此IC构建IR PWM LED驱动器。 与我研究过的所有专用LED驱动器IC不同,它满足了我的项目的所有要求:功率太小,电压太高,占用空间太大或太贵。 这是一个低成本的业余项目,我需要它可以相对轻松地工作,但是我很难用TINA来模拟它。 我即将完成电子工程师的学习。

我遇到的问题是IC切换频率非常低:与摄像机同步时为60-75 Hz。 频率由RC电路设置,但没有有关其在如此低频率下工作的信息。 这种低频或已知问题是否有任何优先考虑? 我确信它应该起作用,因为文档中没有列出最低频率,并且只列出了推荐的无源元件值,所以值得一试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kieran,

    感谢您对UCC2813-3的关注。 60-75Hz切换频率极低,需要非常大的磁性。 为什么切换频率与应用中的摄像机同步很重要?

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想用电池为电路供电,并希望最大限度地延长电池寿命。 理想情况下,LED仅在摄像机捕获帧时才会亮起。 我甚至可以改变占空比来调暗LED,而不会浪费任何周期。

    此IC在输出处没有滤波器。 它将直接驱动LED。 另一个电路将为电源轨提供典型的开关电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kieran,

    我理解您的回答是您已经有了电源设计,并且正在寻找一种方法来启用/禁用LED并在LED上实施PWM调光。 这是否正确?

    此致,

    Ben Lough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,Ben。
    正确。 可变PWM发生器-工作循环控制以调暗和频率匹配与同步-以及一个封装中的电源开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kieran,

    您正在使用的供油轨的电压是多少? 您计划使用什么控制信号来调暗LED? 它是模拟电压,I2C还是其他产品?

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压可在4.5 V和9.0 V之间调节。它通常应在4.5 V和约6 V之间工作。9 V是极端的设置,用于实验目的。 我将使用模拟信号通过简单的电阻分压器控制LED占空比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kieran,

    查看TL494:www.ti.com/.../tl494.pdf。 数据表中的图1将为您提供实现所请求的低切换频率的指导。

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    很抱歉回复太晚。 我考虑过您之前提到的产品,但它不符合我的最低规格。 我已经仔细检查了最小电压和电流限制规格,以匹配我的LED,看起来应该对我的规格进行一些改进,而且价格更便宜。 我认为这是一个更安全的选择。 感谢你的帮助。