This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4166万:未使用TS引脚时的温度阈值

Guru**** 2579815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658158/bq24166-temperature-threshold-while-ts-pin-is-not-used

部件号:BQ2.4166万
主题中讨论的其他部件: TPS5.414万

您好,Jeff:

在我们的设计中,我们将TS引脚 与大小相等的电阻分压器从DRV连接到TS到GND。 因此,我想知道TS引脚在这种电阻组合中将如何工作。 在此设置中是否有Vwarm和Vcold的任何角色。 如果蓄电池没有NTC针脚,充电器中是否进行了任何温度控制。  

我还有一个疑问。 我们已将设备交给我们进行认证。 我们收到了他们的反馈,如附件图片中所述。 请您对此发表评论。 是否有任何机会将Vbat电压提高到他们提到的4.3V?   

因此,我们在认证方面遇到了问题。 我们期待您的建议和支持。 期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johny,

    关于您对TS引脚电阻分压器的评论,两个大小相同的电阻器应该可以。 这将是在TS处的50 % 前电压,产生TNORMAL温度。 您也可以通过直接将TS拉至DRV来禁用TS功能。 这会将TS电压推至高于70 % V的位置。  

    如果您计划不使用NTC热敏电阻监测蓄电池温度,则只需执行此操作。

    关于您的认证测试,您能否为我澄清几件事?

    1)它提到引脚22 (USB)和引脚11 (BAT)短路。 这是否正确? 执行测试前,@ USB (针脚22)的电压是多少?

    2)什么是"在关闭模式下"?  

    3)蓄电池充电电压的测量位置是什么?  

    此致,

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    感谢您的回复。 请解释TNormal Temperature (正常温度)。 在充电和放电过程中,此正常温度的阈值是多少。 一旦蓄电池温度高于阈值温度,这是否会影响BQ2.4166万的性能。
    关于认证测试,我们与认证团队讨论后,我将向您发送有关您的疑问的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johny,

    我将在此处为您介绍数据表的第5页: www.ti.com/.../bq2.4165万.pdf ,我们在"电气特性>>电池组NTC监视器"中列出。

    在此,我们列出了将充电器置入TWARM,TCOOL,TOT和TCOLD的%VDRV阈值。 还有一个TSOFF阈值可禁用TS针脚。 当我说TNORMAL时,我指的是与TWARM和TCOOL (EC表中的VWARM和VCOOL)之间的%VDRV相对应的温度。

    是的,如果电池温度过低或过高,禁用TS针脚意味着充电器没有保护功能来禁用充电。 这就是为什么我要问,您是否会使用TS功能来监控蓄电池温度和调节充电? 或者您会在其他地方这样做吗?


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    我们无法从电池中获取任何NTC PIN。 因此电池温度不是很高?
    由于我们在TS引脚中提供了2个相同大小的电阻器,TS引脚处的环境温度是否会通过充电器提供任何保护来禁用充电? 或者TS针脚没有作用,除非我们从蓄电池获得NTC针脚。?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johny,

    充电器的TS引脚功能,利用NTC热敏电阻测量电池的相对温度,以禁用和调节不同温度区域的充电。  

    因此,除非在IC附近使用单独的NTC热敏电阻,或者在您计划测量此温度的任何地方,否则环境温度不会起作用。  

    此外,bq2.4166万还具有热调节功能,当IC的结点温度超过阈值@ 120C (典型)时,它可以调节充电电流下降。 这将随着温度线性降低充电电流。 如果内部结温继续升高,IC将在热关闭模式下关闭。

    此致,

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    很抱歉回复延迟。 与认证团队讨论时。 他们向我们提供了以下投入。 请从认证团队处找到以下随附图像。 他们通过将针脚22和针脚11以及针脚21和针脚11短路来进行测试。 此时,VUSB和VIN处的电压将同时为5V。 这是他们的测试方法。 您能否建议我们如何相应地修改电路以满足其要求? 以下是他们给我们的邮件。

    " 在引入单个故障条件(U3引脚22-11在5V直流电源条件下短路)后,充电电压高于指定的最大充电电压;测得的充电电压:4.98V直流(指定的最大充电电压:蓄电池供应商声明的4.20V直流)

    以下是标准要求:

    2.在引入单个故障条件(U3引脚21-11在24V交流电源条件下短路)后,充电电压高于规定的最大充电电压;测得的充电电压:5.12V直流(指定的最大充电电压:蓄电池供应商声明的4.20V直流)

    蓄电池供应商回复说,蓄电池的最高认证充电电压为4.20V,不能再增加或更改蓄电池充电电压,因此需要客户修改产品充电电路,并在所有工作条件(正常或异常)下将充电电压降至4.2Vdc以下。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johny,

    最简单的解决方案 是 在 BAT处添加~4.3V齐纳夹持二极管和串联电流限制电阻器,以防止过压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您的建议。 我们将尝试使用该选项并进行检查。 此外,此解决方案是否会对蓄电池的充电周期产生任何影响。

    我们还尝试通过提供电阻分压器选项为电池充电器IC提供4.2V输入来检查解决方案。 USB输入也将被控制为4.2V。 此解决方案将如何对充电电路产生影响。此外,应如何设置VDPM以满足此要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    齐纳二极管不会影响充电周期,但在仅蓄电池模式下会增加泄漏电流。

    如果您将输入功率限制为4.2V,则降压转换器将没有足够的余量来在电池接近端接(3.9V-4.0V)时提供完全充电电流。 因此,4.2V的充电时间将比正常时间长很多。 下面的应用说明解释了原因:

    www.ti.com/.../slyt569

    我对这项规定感到不解。 在我支持蓄电池充电器的6年中,我从未听说过这一要求。 芯片不同侧的IC针脚短路的单一故障似乎不太可能发生。 在内部,2个或更多电路/部件必须发生故障,才能看到BAT中的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    我们还在BQ2.4166万 IC中面临着另一个问题。 我们的设备在全时电池模式下工作。 我们正在使用交流输入电源为电池充电。 使用桥式整流器对交流电源进行整流,并将整流输入提供给TPS5.414万降压稳压器。 并且为BQ2.4166万提供5V输出。 问题是当我们尝试提供9VAC时。 提供16VAC时,没有任何问题。 此外,当我们将此值分配给整流器侧的恒定7V DC时,也没有问题。 充电器PG#针脚在固定时间间隔内切换。 图形随附。  有时,电源会下降。 而来源无法提供持续的供应。 您可以建议可能的原因吗?我们可以在TPS5.414万一侧或BQ2.4166万一侧做些什么来避免这种情况吗? 附加图则。

    电源线的图形。 图形显示PG线向上拉。 粉线是5V降压输出,蓝色线是整流交流输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器的电流是否可能比降压所能提供的电流更大? 降压设置为1.5A,但充电器的Ilim设置为2.09A。 您是否能够使用电流探头测量进入/离开充电器的电流? 您是否可以将充电器与降压器分开,将负载连接至降压器,然后将单独的电源连接至充电器? 这将有助于隔离降压调节器或充电器的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    我们测试了几个负载。 我们正在为TPS5.414万提供整流交流输入。 以下是我们的看法。
    -如果为设备提供的电源超过9伏,则没有任何问题。
    -但是,当为设备提供9V或更低电压的交流输入时,设备的行为与前面的图像中所示类似。
    -当连接至直流输入时,最低电压为7V,没有问题。
    -当电池未连接到充电器IC时,没有问题。

    通过这些观察,您可以发现设计中我们遗漏的任何问题或问题。 请您提出建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以重复示波器图,但添加充电器的电感器电流或SW节点电压?