This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:PBI引脚的备选电容器选择。

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655139/bq40z50-r2-the-alternative-capacitor-selection-for-pbi-pin

部件号:BQ40Z50-R2

您好,

根据用户指南中的BOM和原理图,连接PBI引脚和SIGNAP-GND之间的电容器的电容为2.2uF,目前为止,所有电池产品的设计都是如此。

最近,由于  材料短缺,2.2uF部件越来越难以从供应商或代理商处购买,无论其尺寸为0805或0603。 我正在考虑将其替换为一个1uF或两个并行1uF作为 替代计划。

虽然部件规格表明PBI针脚是 电源备用输入针脚,但没有其他信息来了解其工作原理。 因此,我不知道我们必须进行哪种验证来验证替代计划是否可行并保持其性能。

请您评论一下,

1.其他计划是否可行? 或任何副作用?

2.或者,我们需要执行哪种验证来检查它们?

3,我还需要注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    这个问题真好。 我正在与硬件团队一起研究电容器是仅用于去耦还是ESR将用于稳定性。

    我将在明天更新此线程以提供更多信息。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    建议在设计中使用2.2 UF,但是,2 1个并联UF电容器应该工作,1个UF电容器可能工作,具体取决于您的应用。

    要进行测试,请填充电容器,并将设备置于接近电压不足的位置。 监控DataFlash并确保DataFlash中没有跳转,比较测试前后的闪存状态。

    如果DataFlash确实跳转,可能需要额外的电容。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    如果以上回答有助于解决您的问题,请单击下面的'This resolved my isse'(此问题已解决我的问题)按钮,以提高可能存在相同问题的其他人的此回答的查找能力。 谢谢!

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回复。根据您的意见,以下是我的测试计划。您是否愿意评论?

    由于最小电源电压为2.2V,  

    1. 提供 正常 的电源电压(例如3秒电池组的12伏)并读取数据闪存 , 这是GG-1。
    2. 提供最小电源电压(2.2V),修改某些参数并在修改后转储数据闪存,这是GG-2。
    3. 比较GG-1和GG-2,并检查修改是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    这听起来是一个合理的计划!