This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:极性反接保护二极管额定电流

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657196/lm5050-1-q1-reverse-polarity-protection-diode-current-rating

部件号:LM5050-1-Q1

应用原理图图图31具有1A 肖特基二极管。

LM5050最大电流消耗(引脚VS + in)被列为763uA。

BAS40 类型不起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    是的,BAS40的额定电流为200mA。
    但是,反向支架电压必须大于应用程序的最大电压。

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,一个90V,200mA,5ns共阳极BAW56可以工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chris,

    是,BAW56为70V,额定电流为250mA,应适用于低于70V的应用。

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    某些型号的额定电压为100V,即BAW56HDWQ-13

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了应用原理图,图8.2 6,但电路的运行方式不符合我的预期。

    通过IXTH160N10T ( 7mOhm,6.6nF栅极)以0.5A的电流运行时,我在漏电源路径上获得5V,23.5mV的栅电压提升。

    使用1A限流电源时,25V或48V都没有反向保护,TVS (D2)二极管吸收短路电流。
    我使用的是15KPA54ACT。

    我缺少什么?