This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV760:输出电容器

Guru**** 2574905 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658859/tlv760-output-capacitor

部件号:TLV760

你(们)好

我的客户有疑问。

我知道TLV 760的输出上限没有上限。
客户正在考虑使用100 UF电解电容器。
■100uF@EKY350EC3151MHB5D
我觉得没有问题,但有没有问题呢?

相关

Tkishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishi-san,

    根据数据表上输出电容的要求,100uF电解电容器应该可以。

    此致,
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason

    TLV760没有调节上升时间(软启动功能)。
    考虑100uF输出电流时的浪涌电流是否没有问题?

    相关
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishi-san,

    如果你有更大的帽子,你的急匆匆将会更高。 为了帮助解决高峰期问题,您可能需要减小输出盖。 只需将一些输出电容移动到LDO的输入端即可实现此目的。 这允许相同的系统级别滤波,同时减少起动时为输出电容器充电的浪涌电流。

    为了更好地了解您的应用程序是否会遇到紧急情况。 我建议您使用Vin,Vout和Iout的启动范围快照,以及您计划在输出上使用的盖子。 当此信息可用时,我将能够提供进一步的支持。

    此致,
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jason


    经确认,上述电解电容器为150 UF。 仍然没有问题?
    您所说的150 uF容量的评论是相同的,不是吗?
    由于TLV 760没有输出容量的上限,我们认为电容值没有问题。

    祝您一切顺利
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishi-san,

    根据数据表,150uF应正常。 再次,  我建议您使用Vin,Vout和Iout的启动范围快照,以及您计划在输出上设置的上限。  

    此致,  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

    感谢您的回复。

    我想让您看到波形。

    e2e.ti.com/.../TLV760.pdf

    虽然启动时它卡在电流限制上,但它运行正常。

    我认为我正在采取以下行动。
    1.由于短路保护工作的浪涌电流,启动时充电至C。
    2,无负载,输出电压逐渐上升
    3.再次开始向C充电。
    4.浪涌电流再次流动,但由于C在某种程度上是充电的,电流很少

    执行正常操作,但我能想到有什么问题吗?
    如果你给我你的评论,我就会被保存下来。

    祝您一切顺利

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kishi,

    对于100mA稳压器来说,这样高输出电容有点不寻常,但它应该起作用。

    您是否考虑过安装从输出到输入的保护二极管? 在您的应用中,输入电压是否会突然消失,甚至对地短路? 然后应安装此保护二极管。 我要用肖特基。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kishi-san,  

    最初,较高的浪涌电流是在Cin充电期间,然后电流恢复正常,直到设备完全打开。 由于输出上有一个大的输出端,因此浪涌电流会再次升高以对输出电流进行充电。 当输出端连接了大的输出端时,这似乎是设备的正常操作。  

    此致,  
    Jason Song