This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:TPS2490 Excel值检查

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657252/tps2490-tps2490-excel-value-check

部件号:TPS2490
主题中讨论的其他部件: TPS2.477万TPS2.472万

您好,先生  

TPS2490将在12V/14A ~160W下使用。

最大连续负载电流为16A  

VCC = 13 -10V

N-MOSFET :SM4373NAKP

 

请帮助我们为什么在Excel文件中键入该值,为什么某些商品颜色更改为红色?

 

我们还需要考虑其他一些问题吗? 请注意。

e2e.ti.com/.../SM4373NAKP_5F00_datasheet.pdf

e2e.ti.com/.../TPS2490Tool_5F00_revG_5F00_locked_5F00_1070103.xls</s>107.0103万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:

    尝试可从www.ti.com/hotswap下载的新版本的工具。 它更易于使用,更直观。 红色框通常表示检测到过热问题或FET SOA问题。 您选择的FET没有很好的SOA性能,您可能需要使用不同的FET。 TI FET具有出色的SOA性能,是更好的选择。 例如CSD1.6415万,但也可以使用其它更高的RDSon TI FET。 由于您的输入电压只有13v最大值,因此您应该查看TI <30V热插拔器件的数量,这些器件在该电压电平下可能是更好的选择100V TPS2490。 例如TPS2.472万/TPS24770。2.477万。 如果需要,在同一链接中有一个产品选择器工具可帮助您选择。 此外,还提供出色的应用手册和工具培训视频。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    您是否有Excel电子表格的未锁定版本,以便我查看您的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suman

    通过输入电子表格的零件号来解锁。  我们建议您不要保存到未锁定的PC上,因为您可能因试用和错误而更改了公式,然后电子表格可能会在您的公司中使用不正确的公式激增

    Brian