This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可编程控制器,用于有源钳位正向/反向转换器

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC2897A, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656469/programmable-controller-for-active-clamp-forward-flyback-converters

主题中讨论的其他部件:TL431UCC2897ALM5021

您好,

我正在为有源钳位(高侧夹紧)正向和反向拓扑寻找可编程电压模式控制器。 "可编程"意味着以下脱机功能:

(i)线性控制器的控制器系数(例如KP,KI,KD),

(ii)打开/关闭主开关和辅助开关之间的空载时间,

-这些功能应可通过适当的外部电阻/电容进行离线配置。

对于我的应用:输入电压范围为24至42 V,切换频率至少应为400 kHz。

请大家推荐合适的零件吗?

提前感谢您的参与,

Anindya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anindya:

    感谢您对前移和后移活动夹具的关注。 主动锁模向前和向后是否需要隔离? 通常,隔离拓扑的控制回路使用外部误差放大器,如TL431,具有II型或III型补偿。 您可以调整补偿组件,这将相应地移动极和零,但这与离散调整KP,KI或KD不同,它们彼此独立。 此资源提供了一些有关隔离拓扑补偿的提示: training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies

    对于主动锁模向前,您可以考虑UCC2897A。 通过电阻器到接地的RTDEL引脚可配置停用时间。 如果我可以获得更多有关您的设计要求(输出功率,尺寸要求,最低效率等)的信息,我可以为回扫控制器提供建议。

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    非常感谢您的响应和帮助。 是的,我的应用程序需要隔离。 我会考虑你的建议。 可控制 的极,零位置应该合适。 我之前看过UCC2897A,但未能发现此功能。 它是否提供了这种选择?  我将再次查看并恢复。

    我的输出功率是10 W和20 W。理想的效率超过75%。 动态性能(稳定时间,电压暂降等)和EMI要求非常严格。 在这里,我们希望有控制器IC,使我们能够实现设计的控制器。

    此致,

    Anindya Dasgupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anindya:

    是的,UCC2897A具有可配置的死机时间。 UCC2897A数据表的图15提供了延迟时间与延迟电阻的图表:www.ti.com/.../ucc2897a.pdf

    回扫中的停滞时间主要对使用同步整流的设计很重要,同步整流用MOSFET和SR驱动器取代次级侧的二极管,以获得更高的效率。 如果您的设计不需要同步整流,那么您只需要选择一个反向恢复电荷足够低的二极管,以防止射流通过。 我认为像LM5021这样的电流模式回扫在这里可以很好地工作。

    此致,

    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben,您好!

    我想问一下UCC2897A是否提供了对我的控制器进行编程的选项(PID等)我在原始POST中的第一个查询)? 我知道它有一个可配置的死机时间。

    谢谢!
    Anindya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anindya:

    UCC2897A本身不设置补偿组件,但您可以在辅助侧的反馈电路中设置这些组件。 这还允许您通过电阻/电容值调整补偿设置。

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Ben:

    请提供技术/应用说明,说明如何使用TL431在辅助侧设置反馈(补偿器)电路。

    谢谢!

    Anindya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anindya:

    此链接有助于了解如何配置薪酬网络:

    此致,

    Ben Lough