This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4325万:已下拉输入并立即上拉,输出电压为0v。

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658086/tps54325-pulled-down-the-input-and-instantly-pulled-on-the-output-voltage-was-0v

部件号:TPS5.4325万

您好,先生,

我在使用TPS5.4325万时遇到了一些问题。 也许我需要您的一些建议。

我的设计条件是:输入DC12V,输出DC5v,最大电流1.5A,最小 电流0.05A。 然后我用工作台工具设计了我的原理图,几乎实现了它,但有一点小问题。

我发现当我拉下输入12v后,立即拉动时,输出电压为0v。

经过多次测试,我发现  只要输入被拉30秒或更长时间,我就可以获得正确的输出5V。  我想知道是什么影响了它? 请给出一些建议。 非常感谢!

此致,

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否上传您的真实应用电路?  您能否测试Vin,EN,SS和SW波形以查看哪个节点异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,陈德华:

    我的示意图是附文。 以及 我稍后将发布的波形。

    此致,

    Jenny

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在上传波形时上传您的布局。

    并且所有信号SW,Vin,EN,Vout都应在一个屏幕中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉我的回复太晚了。 以下是几个测试波形,请给出一些建议。

    1.上拉波形(触发模式:VIN上升边缘,触发电平8V,时间轴:2ms/DIV)

    2.上拉波形  (触发模式:SW上升边缘,触发电平2.8V, 时间轴:40US/div)

    3.  下拉波形  (触发模式:输出下降边缘电压,触发电平3.96V, 时间轴:20ms/DIV)

    关于PCB布局,我将在稍后上传,如果您在上述波形中发现问题,请告诉我。 正在等待您的回复。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在你的波形中,我没有发现任何问题。 起动和停机看起来很好。

    尝试在输入端添加10uF,在输出端添加22uF。 然后仔细检查。