This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万:SOC-%问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660454/bq78350-soc-question

部件号:BQ7.835万
主题中讨论的其他部件: GPCCHEM

尊敬的团队:

以下是我的客户问题,您能否帮助我们提供一些建议或解决方案? 谢谢你。

在我的客户应用中,他们将锂电池充电电压限制设置为4.05V。 学习后,当客户将蓄电池充满电时,SOC%可能会显示100 %。 但是 ,当BQ7.835万进入装运模式并 再次唤醒电量表时,电量表学习数据将被重置,然后需要先在电量表中映射OCV表(化学ID)以检测电池SOC。 如果发生重置,客户可能会发现SOC%下降到75 %。 我们知道,在一般情况下,锂电池充电电压限制>=4.2V,这可能会导致此问题。 但是,是否有任何解决方案可以避免从100 % 到75 % 的SOC%下降?

GG文件注销为

*设备编号1E9B

*固件版本1.03

*内部版本号22

*订单号0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Polly,

    如果没有gg.csv文件和日志文件,这很难分析,但是具有FCC,DVR,RC, 电池低电量%,以及在EVD2处的DOD初始值是否已按照TRM ( http://www.ti.com/lit/sluuan7 )的9.1 .4,9.1 .5和9.1 .6部分中的说明进行了调整?

    当发生合格的放电时,bq7.835万将更新EDV2上的FCC和DOD。 FCC应初始化为设计容量,而EDV2的DOD应初始化为(1-电池电量低%)* 1.6384万,其中电池电量低%=电池电量低%/ 2.56

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    此项目中使用的GG文件请参阅随附的文件,


    项目资料如下:
    电池:Sony US1.865万VTC5A (2600mA);
    Chemisty ID = 0x2161
    包装组合:13s/4P
    EDV2时的初始DoD设置:1.5936万 @电池电量低7 %
    电池完全充电电压:4.05V
    电池放电切断电压(保护):3.0V
    应用设备负载放电电压:41V

    请确认是否有解决此问题的方法。

    陈锦松

    e2e.ti.com/.../1_2D00_21_A000_Learning_A000_ok_2800_717_2900_.gg.rar</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jansson:
    重置时,仪表将根据电压估计SOC,请参阅技术参考手册第9.1 5节。 它有意低估了容量。 无法更改行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    完成研究后,EDV2的DoD和学习的完全充电容量将发生变化,这意味着我必须在字段中填写当前研究的参数?

    已确认这些参数已写入内存,但在上传GG文件中,不记得您看到的是初始设置参数。

    附加文件是学习过程中此项目的日志文件。 初始默认容量为730,记忆后更改为716。 此结果与我从Pack测试设备获得的结果类似。

    陈锦松

    e2e.ti.com/.../1_2D00_22_2800_Learning_2900_.log</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jansson:

    是的,需要填写参数,以便设备有一个开始的位置。

    您是如何确定初始默认容量的?

    此致,

    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    感谢您的回答,我将重新测试并再次写下学习结果,以确认是否已准备好此问题。

    初始默认容量I通过Pack测试设备,并带有实际应用参数以供评估(请参阅随附文件)

    我使用了以下条件并进行了循环测试以获得容量结果(约7.2Ah)

    测试条件:

    CC/CV模式充电(10A,1C):52.65V (4.05V @Ω/节),切断电流=100mA

    放电(10A,1C):切断电压= 40.0V (3.076V @/节)

    您可以通过步骤2,4,6和状态列以及搜索关键字(如StepFinishByCut V / I / T)来获得结果

    Jansson

    e2e.ti.com/.../13S_5F00_4P-TEST-DATA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jansson:
    如果还有其他问题,请告诉我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    你好!

    在我再次学习并重新输入DoD at EDV2参数后,在关机重启后 ,我仍然无法在关机前获得ASOC和RSOC,我将通过随附的文件描述通过此测试。

    顺便说一句,我尝试在EDV2增加DoD的参数,我可以接近完成学习能力,但此参数的最大值只能设置为1.6384万,我尝试填入最大值,结果是关于90 % 的ASOC和RSOC。

    根据经销商的FAE说明 ,将在停机后再次重新启动,是否参考化学ID,理论是否正确?

    但我无法实际应用数据和曲线(每个单元4.05V ~ 3.0V)。

    您是否有更好的建议?

    Jansson

    e2e.ti.com/.../RE_2D00_LEARNING_2800_78350_2900_.pptx</s>7.835万 2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jansson:

    是的,关机后重置时,它将引用化学ID中的值。 在设备中编程的默认值为0x1210。 请确保编程到设备中的化学ID与您的细胞匹配。 这将有助于提高学习前的初始估计值。

    如上所述,设备在设备重置时处理初始电池容量(如TRM的9.1 5部分所述)。

    您是否使用gpcchem工具来确定和设置细胞的化学ID?

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryan:

    在我看来,当前TI支持的化学应该是细胞标准电荷和放电特性的参数。 此数据库中的大多数参数可能是4.2V ~ 2.5V的曲线参数(或基于蜂窝制造商推荐的应用参数)
    但是,我最初选择的索尼US1.865万VTC5A应该是一样的。

    据我所知,只有gpcchem工具可以用来选择实际应用程序的大概ID,我不确定它是否可以用于我的实际应用程序(4.05V-3.0V的应用程序)。 在关机模式下重新起动后,提供合理的ASOC或RSOC。

    如果可以解决此方法,您是否可以建议使用EVM进行gpcchem工具测试?

    如果无法解决此问题,则强制我们只使用睡眠功能,但这将导致电池组长时间无法存储,因为睡眠和关机模式的功耗有很大差异
    实际测量数据如下所示:
    休眠模式~ 3-4mA
    关闭模式~ 300uA

    Jansson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jansson:
    您还可以附加您的golden.senc文件吗?
    我们可能需要修改某些设置,因为您只能充电至4.05V。
    要使用GPCCHEM,您应该将电池充电至电池支持的全电压(例如4.2V),它将在我们的数据库中找到最佳匹配。 然后对于CEDV仪表,我们可能需要修改该chemID以切断4.05V-4.2V电压,以便在重置或退出关闭时,它可以初始化至4.05V的100 %。
    (这对于IT仪表是不必要的。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jansson:
    gpcchem工具应该处理数据,而不应该注意数据来自什么量表。 我个人没有使用过,所以不能举个例子。 预期它将与您目前选择的2161化学物相比,在4.05V电压下与100 % 更接近。 我不知道有一个表,其中包含完全充电电压的参数,可以手动选择一个。

    EDV2的DoD技术参考手册中的公式错误,正在等待文档更新。 文档会被数据格式和参数名称混淆,此处不需要2.56 因子。 1.6384万是完整的数字,目的是查找上述EDV2部分的数字。 因此,如果EDV2是7 % ,您需要找到它的93 %。 计算结果应为DoD,EDV2 = 1.6384万 x (1 -.07)= 1.6384万 x (.93)= 1.5237万这与您计算的1.5936万不同。 这可能会影响仪表记忆时在EDV2处调整DoD的方式,以及在复位时如何影响SOC。

    技术参考手册第9.1 5节中提到的另一项调整是RemCap初始化百分比。 它将允许110 %。 当我将其设置为100 %到110 %时,我看到了一个示例,在重置时从75 % 更改为82 % RSOC。 这不会让您从77国集团转至100 % ,但如果EDV2的国防部正在削减,这可能会有所帮助。