This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8951万-Q1:输出引脚的工作顺序

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657599/ucc28951-q1-operating-order-of-out-pins

部件号:UCC2.8951万-Q1

您好,应用程序团队:

在数据表"图1,UCC2.8951万-Q1启动计时图"的DS第8页上,人们表示OUTB首先开始输出。
此外,在“7.3 Tm15同步(同步)”部分和应用报告“SLUA 609”中,似乎总是先从OUTB的输出输出输出输出。
 我们能否理解,无论从机模式如何,此IC的输出始终被控制为从"OUTB"开始输出?

此致,

Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Someno-san

    正确,OUTB脉冲始终是控制器发出的第一个脉冲。 该控制器的开发目的是与外部高侧驱动器兼容。 此序列是必要的,以便系统在输出变为高电平之前为高侧MOSFET QA的自举电容器充电。 OUTD由OUTB的TMIN延迟,以便为QC驱动器的引导电容器充电。

    下面的屏幕截图显示了Dmin的典型模式。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到了类似的脉冲模式。 当内部误差信号放大器通过短路EA和Comp引脚配置为单位增益时,我正在使用外部误差信号放大器。 即使将EA+连接至GND,我也会在输出处获得脉冲。 此外,UCC2.8951万-Q1将进入Hiccup模式,即使CS引脚电压为0V。 最小占空比没有变化可能是因为最短占空比是由逐周期电流限制电路设置的,该电路在由COMP引脚电压或TMIN块定义的占空比上处于主导地位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jignesh

    我不确定你是否要求解释。 请记住,UCC2.8951万-Q1可在轻负载下以脉冲模式运行,但也可在高电流下以自动打孔模式运行。 即使您将CS引脚设置为零电压,PWM比较器也会看到CS信号和一个斜坡,其振幅由RSUM引脚上的电阻器设置。

    如果您需要进一步澄清,请告诉我。
    此致
    Colin